Cablaggio: sensori di corrente di terra
Installazione del sensore di corrente di terra
Lo schema seguente mostra l'installazione tipica di un controller LTMR, mediante l'uso di un sensore di corrente di terra (GFCT):
I GFCTs presentano un rapporto di trasformazione specifico. Il rapporto di un GFCT è pari al rapporto tra la corrente di disinnesto di terra rilevata e la corrente in uscita.
Impostare i seguenti parametri per consentire al controller di misurare correttamente l'effettiva corrente di disinnesto di terra:
-
CT terra primario (il primo numero del rapporto GFCT)
-
CT terra secondario (il secondo numero del rapporto GFCT)
Per una descrizione delle caratteristiche di un GFCT, consultare la guida all'uso del controller di gestione dei motori TeSys T LTMR
Cablaggio sensore di corrente di terra
Il sensore esterno di corrente di terra (GFCT) deve essere collegato ai morsetti Z1 e Z2 del controller LTMR mediante un cavo schermato a doppino intrecciato. Collegare a terra la schermatura ad entrambe le estremità mediante connessioni che devono essere accorciate al massimo.