接线 - 接地电流传感器
接地电流传感器安装
下图显示了典型的使用接地电流传感器 (GFCT) 的 LTMR 控制器安装:
GFCTs 由变换比指定。GFCT 的比率是检测到的接地脱扣电流与其输出电流的比率。
要让控制器正确测量流经电路的实际接地脱扣电流,请设置下列参数:
-
接地 CT 初级(GFCT 比率的第一个数)
-
接地 CT 次级(GFCT 比率的第二个数)
欲获取有关 GFCT 特性的说明,请参阅 TeSys T LTMR 电机管理控制器用户指南。
接地电流传感器接线
必须使用屏蔽双绞线电缆将外部接地电流传感器 (GFCT) 连接到 LTMR 控制器端子 Z1 和 Z2。必须通过尽可能短的接线将屏蔽层的两端接地。