Protection contre les déséquilibres de courant
Le tableau suivant présente la protection contre les déséquilibres de courant pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DF6 |
3575 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DF7 |
3576 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
% |
UINT16 |
5-100 |
20 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0DF8 |
3577 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
50 |
O |
Temporisation |
|
0x0DF9 |
3578 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
5-100 |
20 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DFA |
3579 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0DFB |
3580 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0DFC |
3581 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |