DOCA0355EN-01

Protección contra el desequilibrio de corriente

En la tabla se muestra la protección contra el desequilibrio de corriente para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DF6

3575

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

3

Ajuste de funciones

0x0DF7

3576

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%

UINT16

5-100
(paso 5)

20

Activación

0x0DF8

3577

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

50

Retardo

0x0DF9

3578

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

5-100
(paso 5)

20

Nivel de alarma

0x0DFA

3579

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0DFB

3580

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0DFC

3581

1

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?