Protection contre les surcharges thermiques
Le tableau suivant présente la protection contre les surcharges thermiques pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DAC |
3501 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DAD |
3502 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,01 |
– |
UINT16 |
100-150 |
115 |
O |
Facteur de service |
|
0x0DAE |
3503 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
5-40 |
10 |
O |
Classe de déclenchement |
|
0x0DAF |
3504 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80-100 |
80 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DB0 |
3505 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
O |
Mode de réinitialisation* |
|
0x0DB1 |
3506 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
30-95 |
90 |
O |
Niveau de réinitialisation thermique |
|
0x0DB2 |
3507 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
5-100 |
90 |
O |
Niveau d'inhibition démarrage |
|
0x0DB3 |
3508 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Fonction de refroidissement |
|
0x0DB4 |
3509 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Temps de refroidissement |
|
0x0DB5 |
3510 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Fonction pause |
|
0x0DB6 |
3511 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Temps de pause |
|
0x0DB7 |
3512 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Fonction blocage |
|
0x0DB8 |
3513 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80-95 |
80 |
O |
Niveau blocage |
|
0x0DB9 |
3514 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Temps blocage |
|
0x0DBA |
3515 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Ventilateur auxiliaire |
|
0x0DBB |
3516 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |