Protección contra la inversión de fases de corriente
En la tabla se muestra la protección contra la inversión de fases de corriente para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E02 |
3587 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0E03 |
3588 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
1 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0E04 |
3589 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0E05 |
3590 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0E06 |
3591 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |