DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Inställningar för barnlås

Barnlåset hindrar barn från att använda termostaten. När barnlåset är på kan termostaten endast manövreras med appen.

Aktivera barnlåset:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.
  2. Tryck på Inställningar.
  3. Tryck på växlingsknappen (A) för att aktivera/avaktivera inställningarna för barnlås.

    OBS: När barnlåset aktiveras kan termostaten endast styras med appen och det går inte att ändra temperaturbörvärdet på själva enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?