DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Manuella givarinställningar

En termostat med ett förinställt värde på P6 till P8 kan anslutas med en extern golvgivare för att förbättra temperaturregleringen.
OBS: När du har valt förinställning trycker du på O-knappen i 1 sekund för att bekräfta. Sedan fortsätter enheten till givarinställningen i nedanstående sekvens. Mer information om förinställningar finns i Enhetsförinställningar

Välj golvgivartyp

Efter förinställningen går du till menyn för val av golvgivare där du manuellt kan välja den givartyp som är ansluten till termostaten efter att ha ställt in förinställningen. Detta gör att termostaten kan omvandla och visa temperaturen korrekt.

Så här väljer du golvgivartyp:

  1. När du öppnar menyn visas ”10” på termostatens punktmatris. Tryck på + eller på enheten för att växla mellan givartyperna.
    Följande givartyper finns:

    • 10 kohm

    • 12 kohm

    • 15 kohm

    • 33 kohm

    • 47 kohm


    FÖRSLAG: När + trycks in ändras givartypen 10 till 12, fortsätt att trycka på + och typen ändras till 15, 33 och 47.
    När trycks in ändras givartypen 47 till 33, fortsätt att trycka på och typen ändras till 15, 12 och 10.

  2. Markera den givartyp som är installerad och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Givartypen visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar blått.

Ställ in temperaturkalibrering

När golvgivartypen har valts måste du ställa in kalibreringsvärdet (offsetvärdet) för givaren för att minimera avvikelser vid temperaturmätningen.

Ställ in temperaturkalibreringen:

  1. Tryck på + eller på enheten för att ställa in kalibreringsvärdet.

    OBS: Området för temperaturkalibrering är mellan -9 °C och +9 °C och kan justeras i steg om 0,5 °C.
  2. Ställ in kalibreringsvärdet och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar lila.

Ställa in max. skyddstemperatur

När temperaturkalibreringen har ställts in måste max. skyddstemperatur ställas in. Detta är golvgivarens övre gräns.
Min. skyddstemperatur kan endast ställas in i Wiser-appen.

Ställ in max. skyddstemperatur:

  1. Tryck på + eller på enheten för att ställa in maxgränsen.

    OBS: Temperaturområdet är mellan 11 °C och 40 °C.
  2. Ställ in värdet och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar röd.

VIKTIG:
  • Om du vill uppdatera givarinställningarna manuellt efter att du har konfigurerat enheten trycker du på O och + samtidigt för att ange förinställning och tryck sedan på O för att bekräfta förinställningen och ställa in givarinställningarna.

  • Du kan även göra en fabriksåterställning för att ta bort alla inställningar och konfigurera termostaten igen. Se Återställ enheten.

  • Det går att ändra eller uppdatera givarinställningarna utan att återställa termostaten med Wiser-appen. Se Appinställningar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?