DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Använd enheten

Med hjälp av termostatens kontrollpanel kan du visa och justera temperaturen och komma åt olika inställningar.

När en termostat driftsätts och länkas till ett rum skapas automatiskt en grupp med alla termostater på huvudsidan.

When a Thermostat is commissioned and assigned to a room, a group is automatically created with all the Thermostats from the same room. This group is called as Termostater in the home page. This grouping is to save heating costs and to avoid Thermostats working against each other in a room.
OBS:

Kontrollpanel för termostat

På kontrollpanelssidan för termostatgruppen visas följande:

Kontrollpanel för enskild termostat

På sidan med kontrollpanelen för enskilda termostater visas följande:
OBS: Den här kontrollpanelen har inte skjutreglaget eftersom du inte kan reglera temperaturen för termostaterna individuellt. Anpassa börvärdet genom att markera kontrollpanelen för termostatgruppen.
  • Det aktuella temperaturvärdet (A)

  • Börvärdestemperaturvärdet (B)

  • Historik (C)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?