DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Parkoppla enheten manuellt

Enheten kan parkopplas manuellt genom att man skannar den installerade koden eller genom att man anger den manuellt under parkopplingen.
  1. Gå till huvudsidan och tryck på +.
  2. Tryck på och välj Wiser Gateway i snabbmenyn.
  3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod
    FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du lägger till enheten med installationskoden.
  4. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att öppna snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskoden: Du kan skanna installationskoden på enheten.
    • Ange installationskoden manuellt: Du kan ange installationskoden på enheten manuellt.
    När du har parkopplat enheten med installationskoden går du vidare till steg 6.
  5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  6. Tryck länge på O tills ”Jn” visas och släpp sedan knappen för att påbörja parkopplingen.
    OBS: Om du redan har parkopplat termostaten och vill ändra förinställningsläget under den pågående parkopplingen måste du utföra en fabriksåterställning. I annat fall parkopplas termostaten med det tidigare förinställda läget. Se Återställ enheten.

    Jn” blinkar på indikeringen.
  7. I appen trycker du på Bekräfta enhetsvisningen Jn och tryck sedan på Starta konfiguration (C).
  8. Vänta några sekunder tills den trådlösa -lampan på termostaten blir grön.
  9. När enheten har lagts till i appen tilldelar du ett rum för att aktivera inställningar och trycker sedan på Klart.
    OBS:
    • Tilldela ett rum, skapa en grupp för att styra termostaterna, se Använd enheten.

    • Se Ändra enhetens plats för att tilldela ett rum till termostaten, om du inte tilldelade rummet i steg 9.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?