DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Återställ enheten

Du kan manuellt återställa enheten till fabriksinställningarna eller göra en mjuk återställning.

Mjuk återställning

Tryck på och håll in knappen O i > 20 sekunder.

Termostaten blinkar ”Sr”, indikerar mjuk återställning och väljs när knappen släpps.
Sr” blinkar för att bekräfta den mjuka återställningen.
OBS: Om du vill avbryta återställningen trycker du på och håller ned knappen O i > 30 sekunder. Detta återställer termostatens användargränssnitt till dess tidigare läge innan tryckknappen trycktes in, utan någon förändring i funktionsläge.

En mjuk återställning kommer att:

  • Ta bort all moln- och kontoinformation som lagras av enheten för att möjliggöra omregistrering.

  • Återgå till standardbörvärdet i manuell styrning.

  • Behålla alla fabriksinställningar, t.ex. MAC-adress.

  • Behålla installationskonfigurationen för att säkerställa att den fungerar korrekt fram till och efter omregistrering.

Fabriksåterställning


Tryck på och håll ner knappen O tills termostaten blinkar ”Fr”, indikerar fabriksåterställning och väljs när knappen släpps.
Fr” blinkar på displayen för att bekräfta fabriksåterställningen, termostaten återställer fabriksinställningarna och efter 5 sekunder återgår den till förinställningarna.

OBS: Om du vill avbryta återställningen trycker du på och håller ned knappen O i > 30 sekunder. Detta återställer termostatens användargränssnitt till dess tidigare läge innan tryckknappen trycktes in, utan någon förändring i funktionsläge.

En fabriksåterställning kommer att:

  • Ta bort all konfigurationsinformation.

  • Ta bort all schemainformation.

  • Återgå till standardbörvärdet i manuell styrning.

  • Behålla alla fabriksinställningar, t.ex. MAC-adress.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?