DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Märkeffektsinställningar

Termostaten har ingen maskinvara för att övervaka värmelastens uteffekt. För att kunna tillhandahålla energiövervakningsfunktioner måste den anslutna värmelastens nominella effektvärde (W) anges i appen. Du kan se effektförbrukningen (W) i appen.

Märkeffektvärde

Så här övervakar du information om effektvärdet i appen:


– Tryck på Märkeffektvärde

– Ange effektvärdet (A) i snabbmenyn och tryck sedan på Spara (B).


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?