Hantera enhetsinställningar med Wiser by SE-appen
Så här öppnar du inställningarna:
-
På huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.
-
Tryck på Inställningar på sidan med enhetens kontrollpanel.
Alla inställningsalternativ i Wiser by SE-appen baseras på förinställningsvärdet som ställts in under parkopplingen.
Förinställning | Ventilskydd |
Luftkalibreringsinställning |
Val av givartyp |
Golvkalibreringsinställning |
Inställning
av max./min. skyddstemperatur |
Barnlås |
Märkeffekt |
Inställningar för skärmens ljusstyrka |
P1 | ü | ü | x | x | x | ü | x | ü |
P2 | ü | ü | x | x | x | ü | x | ü |
P3 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | x | ü |
P4 | x | ü | x | x | x | ü | ü | ü |
P5 | x | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
P6 | x | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
P7 | ü | x | ü | ü | ü | ü | x | ü |
P8 | x | x | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
P9 | x | x | x | x | x | ü | ü | ü |
Inställning av max./min. skyddstemperatur
Inställningar för skärmens ljusstyrka
Nedan visas inställningsgränssnittet baserat på förinställning: