DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Inställningar för skärmens ljusstyrka

Du kan öka/minska lampans ljusstyrka på termostaten med appen.

Aktiv ljusstyrka

Du kan konfigurera lampornas ljusstyrka när termostaten är aktiv (under interaktion):

  1. Tryck på Aktiv ljusstyrka (A).

  2. Justera ljusstyrkan i snabbmenyn och tryck sedan på Spara.

OBS:
  • Standardljusstyrkan för den aktiva skärmen är 100 %

  • Skärmens ljusstyrkeintervall är 1 %~100 % och inställningsnoggrannheten är 1 %.

Ljusstyrka vid inaktivitet

Du kan konfigurera lampornas ljusstyrka när termostaten är inaktiv (efter timeout för skärmens aktiva ljusstyrka).

  1. Tryck på Ljusstyrka vid inaktivitet (B).

  2. Justera ljusstyrkan i snabbmenyn och tryck sedan på Spara.

OBS:
  • Standardljusstyrkan vid inaktivitet är 0 %

  • Skärmens ljusstyrkeintervall är 0 %~100 % och bör inte vara mer än den aktiva ljusstyrkan.

Tid för aktiv skärm

Termostaten kan konfigureras för att aktivera en timeout för lampan när den är aktiv.

  1. Tryck på Tid för aktiv skärm (C).

  2. Välj aktiv tid i snabbmenyn:

    • 5 sekunder

    • 10 sekunder

    • 30 sekunder

    • 45 sekunder

    • Anpassad tid: Använd +/- eller dra skjutreglaget för att ändra Aktiv tid, som kan vara mellan 1 och 60 minuter.

      OBS: Standardtid för aktiv skärm är 60 sekunder.
OBS: Om termostaten tas bort i -systemet finns ljusstyrkans inställning kvar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?