DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Schemalägga åtgärder inom boostperioden

Om boostläget är på under den här tiden stoppar systemet tillfälligt de planerade åtgärderna och utför endast boostläget tills tiden har gått ut.

Den nya åtgärden har alltid högre prioritet än den aktuella åtgärden. Detta innebär att boostläget aktiveras även när den schemalagda åtgärden pågår och systemet stoppar schemat.

Om du vill visa temperaturändringar under boostläget går du till Kontrollera enhetshistoriken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?