DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Redigera ett scenario

  1. På fliken Moment letar du rätt på den stund du vill redigera och trycker på .
  2. sidan Redigera kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.
    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

    • Om du vill ta bort ett befintligt funktionsmakro drar du varje objekt åt vänster och klickar på Ta bort.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?