DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Redigera en automation

  1. På fliken Automatisering letar du rätt på den automatisering som du vill redigera och trycker på .
  2. sidan Redigera kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.
    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till ett eller flera villkor eller åtgärder med .

    • Om du vill ta bort ett befintligt villkor eller en befintlig åtgärd drar du varje objekt mot vänster och trycker på Ta bort.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?