DOCA0220FR-01

Description du matériel

Description

A Ethernet 1 et Ethernet 2 (ports de communication RJ45)

B Bornier d’alimentation 24 V CC

C Code QR pour information produit

D Ethernet LED de communication

E LED d'état du module

F LED d'état du réseau

G Cache transparent scellable

H Bouton de réarmement

I ULP LED d'état

J Bouton Test (accessible capot fermé)

K Commutateur de verrouillage

L Voyant LED d'état du trafic Modbus (serveur IFE uniquement)

M Etiquette comportant le nom du dispositif

N Deux ports ULP RJ45

O Connexion à la terre

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : QGH13473

Montage

L'interface IFE se monte sur un rail DIN. L'accessoire de liaison permet de connecter plusieurs interfaces IFM à un serveur IFE sans câblage supplémentaire.

NOTE: La fonctionnalité de liaison est uniquement disponible pour le serveur IFE de référence LV434002.

Alimentation 24 V CC

L'interface IFE doit toujours être alimentée en 24 VCC. Les interfaces IFM liées à un serveur IFE sont alimentées par le serveur IFE. Il n'est donc pas nécessaire de les alimenter séparément.

Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée et approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

NOTE: Dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, n'utilisez que des conducteurs en cuivre.

Voyants LED de la communication Ethernet

Les voyants LED bicolores de la communication Ethernet indiquent l'état des ports Ethernet ETH1 et ETH2.

Signalisation par voyant LED

Description du statut

Eteint

Pas d'alimentation au pas de liaison

Jaune fixe

10 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Jaune clignotant

10 Mbits/s, activité en cours

Vert fixe

100 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Vert clignotant

100 Mbits/s, activité en cours

LED d'état du module

Le voyant LED bicolore de l'état du module indique l'état de l'interface IFE.

Signalisation par voyant LED

Description du statut

Action

Eteint

Absence d'alimentation

Néant

Vert fixe

Interface IFE opérationnelle

Néant

Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms)

Page Web de contrôle masquée disponible

Néant

Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Firmware de l'interface IFE corrompu

Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Interface IFE en mode dégradé

Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance.

Rouge fixe

Interface IFE hors service

Néant

Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s)

Mise à jour de Firmware en cours

Néant

Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Néant

Voyant LED d'état du réseau

Le voyant LED bicolore de l'état du réseau indique l'état du réseau Ethernet.

Signalisation par voyant LED

Description du statut

Eteint

Aucune alimentation ou pas d'adresse IP

Verte fixe

Adresse IP valide

Rouge fixe

Adresse IP dupliquée

Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Orange fixe

Erreur dans la configuration IP

LED du trafic de ligne série Modbus

Le voyant LED jaune du trafic de ligne série Modbus indique que des messages sont en cours d'émission ou de réception sur le réseau de ligne série Modbus via le serveur IFE.

Le voyant LED est allumé lors de la transmission et de la réception des messages. Le reste du temps, le voyant LED est éteint.

NOTE: Le voyant est éteint sur l'interface IFE (référence LV434001).

Modbus Adresse

L'interface IFE accepte l'adresse Modbus de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) à laquelle elle est raccordée.

L'adresse Modbus est 255 et elle ne peut pas être modifiée.

Commutateur de verrouillage

Le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface IFE permet d'activer ou de désactiver l'envoi de commandes à distance à l'interface Ethernet sur le réseau IFE, ainsi qu'aux autres modules de l'IMU.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

    La seule commande à distance qui reste activée lorsque la flèche pointe vers le cadenas fermé est la définition de l'heure absolue.

Bouton de test

Le bouton de test a deux fonctions, selon la durée de la pression qui lui est appliquée.

Plage de temps

Fonction

1 à 5 s

Teste la connexion entre tous les modules ULP pendant 15 s.

10 à 15 s

Active le mode de configuration cachée.

NOTE: le mode de configuration cachée n'est pas activé si le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 15 s.

Bouton de réinitialisation

Lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé pendant 1 à 5 secondes, il force le mode d'acquisition IP sur le paramètre par défaut d'usine (DHCP).

LED d'état ULP

La LED jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.

ULP Voyant

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer le module ULP lors de l'opération de maintenance suivante

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel non critique

Conflit de configuration

Installe les fonctionnalités manquantes

Conflit de firmware critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer le module ULP

Hors tension

Vérifier l'alimentation électrique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?