Jeu de données hérité
Description
Le jeu de données hérité contient les informations les plus utiles de chaque module IMU sous la forme d'un seul tableau. Le jeu de données hérité est disponible dans les registres 12000 à 12200. Il peut être lu avec deux requêtes de lecture.
IMU
Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données hérité est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données hérité au lieu des registres des appareils pour améliorer les performances globales du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Recommandation pour la programmation avec Modbus.
-
Le jeu de données hérité est compatible avec les versions héritées du déclencheur MicroLogic pour les disjoncteurs <ph translate="no">ComPact NSX</ph>, PowerPacT<ph translate="no">ComPact NSX</ph> H-, J- et L-, ComPacT NS, PowerPacT P- et R- ou MasterPact NT/NW. Pour cette raison, les données lues directement dans les registres Modbus sont organisées autrement que dans le jeu de données standard.
-
Pour les nouvelles applications, il est recommandé d’utiliser le jeu de données standard au lieu du jeu de données hérité.