Paramètres de protection de base
Paramètres de la protection du neutre
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2230 |
8753 |
L/E |
1 |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E/P |
Type de protection du neutre : (1) 0 = désactivé 1 = N/2 (Ir/2) 2 = N (Ir) 3 = Nx1,6 (1,6 Ir) (2) |
|
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P. (2) Valeur accessible uniquement pour les déclencheurs MicroLogic P. |
||||||||
Paramètres de la protection Long retard
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Statut : 0x0001 = activé |
|
0x2232 |
8755 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Type de courbe IDMTL (1) |
|
A/E/P |
0 |
Courbe Long retard standard I2t (réglage d'usine) |
|||||||
|
P |
1 |
Courbe SIT |
|||||||
|
P |
2 |
Courbe VIT |
|||||||
|
P |
3 |
Courbe EIT (I2t actif) |
|||||||
|
P |
4 |
Courbe HVF |
|||||||
|
P |
5 |
Temps constant (I2t inactif) |
|||||||
|
– |
6-15 |
Réservé |
|||||||
|
0x2233-0x2234 |
8756-8757 |
L/E |
1 |
A |
MOD10000 |
40-8000 |
A/E/P |
– |
Valeur du seuil de déclenchement Ir (1) |
|
0x2235 |
8758 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
500-24000 |
A/E/P |
– |
Temporisation tr (1) |
|
0x2236-0x223A |
8759-8763 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P. |
|||||||||
Paramètres de la protection Court retard
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Statut : 0x0001 = activé |
|
0x223C |
8765 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Type de protection : (1) 0 = I2t activé 1 = I2t inactif |
|
0x223D-0x223E |
8766-8767 |
L/E |
1 |
A |
MOD10000 |
60-80 000 |
A/E/P |
– |
Valeur du seuil de déclenchement Isd (1) |
|
223x0F |
8768 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E/P |
– |
Temporisation tsd (1) 0 s : valide uniquement pour la position I²t désactivé 100–400 ms = valide pour les positions I2t activé et I2t désactivé |
|
0x2240-0x2244 |
8769-8773 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P. |
|||||||||
Paramètres de la protection Instantanée
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0001–0x0101 |
A/E/P |
– |
0x0001 = protection active (réglage d'usine) 0x0101 = protection désactivée |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2247-0x2248 |
8776-8777 |
L/E |
1 |
A |
MOD10000 |
200-120000 |
A/E/P |
– |
Seuil I de déclenchement de la protection Instantané (1) |
|
0x2249–0x224E |
8778-8783 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P. |
|||||||||
Paramètres de la protection Terre
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
224x0F |
8784 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0x0001–0x0101 |
A/E/P |
– |
Etat de la protection : (1) (2) 0x0001 = protection active (réglage d'usine) 0x0101 = protection désactivée |
|
0x2250 |
8785 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
– |
Type de protection : (1) 0 = I2t activé 1 = I2t inactif |
|
0x2251-0x2252 |
8786-8787 |
L/E |
1 |
A |
MOD10000 |
30-1200 |
A/E/P |
– |
Seuil de déclenchement de la protection Terre Ig (1) |
|
0x2253 |
8788 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E/P |
– |
Temporisation de déclenchement tg pour la protection contre les défauts à la terre : (1) 0 s = valide uniquement pour la position I2t désactivé 100–400 ms = valide pour les positions I2t activé et I2t désactivé |
|
0x2254-0x2258 |
8789-8793 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P. (2) Pour écrire dans ce registre, les conditions suivantes doivent être remplies :
|
|||||||||
Paramètres de la protection différentielle (bloc Vigi)
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
L |
– |
– |
INT16U |
0x0001 |
A/P |
– |
0x0001 = protection active |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x225B-0x225C |
8796-8797 |
L/E |
1 |
mA |
MOD10000 |
5-300 |
A/P |
– |
Seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn (1) |
|
0x225D |
8798 |
L/E |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
A/P |
– |
Temporisation de déclenchement IΔn pour la protection différentielle (1) |
|
0x225E-0x2262 |
8799-8803 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P. |
|||||||||