DOCA0220FR-01

Liste des commandes de l’interface IFE

Liste des commandes pour les interfaces IFE

Le tableau suivant répertorie les commandes de l'interface IFE avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites Exécution d'une commande.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Obtenir l'heure actuelle

768

Aucun mot de passe n'est requis

Régler l'heure absolue

769

Aucun mot de passe n'est requis

Lire le nom et l'emplacement de l'IMU

1024

Aucun mot de passe n'est requis

Écrire le nom et l'emplacement de l'IMU

1032

Administrateur

Définir la durée de validité des données

41868

Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur

TBC by Deepti regarding command code 1032

Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par l'interface IFE sont les codes d'erreur génériquesRésultat de la commande.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?