Paramètres de mesure
Type de système
La commande de configuration de présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) (code de commande = 46472) configure le contenu du registre de type de système.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF1 |
3314 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
30, 31, 40, 41 |
E/P |
Type de système Réglage d'usine :
|
Détermination du type de système
|
Si... |
Alors… |
Résultat |
|---|---|---|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe neutre (ou ENVT) |
type de système = 30 |
|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT |
type de système = 31 |
|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec prise de tension externe neutre (ou ENVT) |
type de système = 40 |
|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le type de système est un disjoncteur quadripolaire |
type de système = 41 |
|
Ce tableau présente le texte à choisir sur l'afficheur du déclencheur MicroLogicE selon le type de système déterminé précédemment :
|
Si... |
Alors… |
|---|---|
|
type de système = 31 |
sélectionner |
|
type de système = 40 |
sélectionner |
|
type de système = 41 |
sélectionner |
Signe de la puissance
Sur les déclencheurs MicroLogic P, le signe de la puissance est configuré à l'aide de l'IHM MicroLogic ou de la commande de configuration du signe de la puissance (code de commande = 47240).
Sur les déclencheurs MicroLogic E, le signe de la puissance est configuré en utilisant l’IHM MicroLogic uniquement.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF3 |
3316 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
Signe de la puissance : 0 = la puissance active circule de l'amont (haut) vers l'aval (bas) (réglage d'usine). 1 = la puissance active circule de l'aval (bas) vers l'amont (haut). |
Signe de la puissance réactive
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF4 |
3317 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
Convention de signe s'appliquant à la puissance réactive : 0 = autre convention IEEE 1 = convention EEE et CEI (réglage d'usine) (1) |
|
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, convention CEI uniquement. |
||||||||
Signe du facteur de puissance
La commande de configuration du signe du facteur de puissance (code de commande = 47241) configure le contenu du registre du signe du facteur de puissance.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF5 |
3318 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E/P |
Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) : 0 = convention CEI 1 = autre convention IEEE 2 = convention IEEE (réglage d'usine) (1) |
|
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, convention CEI uniquement. |
||||||||
Mode d'accumulation d'énergie
La commande de configuration du mode d'accumulation d'énergie (code de commande = 47242) configure le contenu du registre du mode d'accumulation d'énergie.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CFB |
3324 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
Mode d'accumulation d'énergie: 0 = accumulation absolue (réglage d'usine) (1) Ep = EpIn + EpOut Eq = EqIn + EqOut 1 = accumulation signée Ep = EpIn - EpOut Eq = EqIn - EqOut |
|
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, seuls des calculs absolus sont disponibles. |
||||||||
Temps de demande
La commande de configuration de la demande de courant (code de commande 47243) configure le contenu des registres 3351 et 3352.
La commande de configuration de la demande de puissance (code de commande 47244) configure le contenu des registres 3354 et 3355.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0D16 |
3351 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E/P |
Méthode de calcul de la demande de courant (type de fenêtre) : 0 = fenêtre de temps, glissante 1 = thermique, glissante (réglage d'usine) (1) |
|
0x0D17 |
3352 |
R-WC |
x1 |
min |
INT16U |
5-60 |
E/P |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1 minute. Le réglage d'usine est 15 minutes (2). |
|
0x0D19 |
3354 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E/P |
Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) : 0 = glissante (fenêtre de temps) (réglage d'usine) 1 = glissante (thermique) (1) 2 = bloc (fenêtre de temps) 5 = synchronisé sur la communication |
|
0x0D1A |
3355 |
R-WC |
x1 |
min |
INT16U |
5-60 |
E/P |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1 minute. Le réglage d'usine est 15 minutes. |
|
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, seule l'option de fenêtre glissante thermique est disponible. (2) La durée en minutes de la fenêtre de calcul de la demande en courant définie dans le registre est utilisée pour le courant maximum I1, I2, et pour les fonctions de protection I3 et IN. Lorsque ces fonctions sont activées, il est possible de modifier la durée de la fenêtre de calcul que le capot de protection du cadran soit fermé ou non, que l'accès à distance soit autorisé (MicroLogic) ou non, et que le superviseur connaisse le mot de passe pour le contrôle d'accès à distance ou non. |
||||||||
Tension nominale
La commande de configuration de l'affichage Vn de la tension primaire nominale (code de commande = 47245) configure le contenu du registre de la tension nominale.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258F |
9616 |
R-WC |
1 |
V |
INT16U |
100-1150 |
E/P |
Tension primaire nominale Vn sur le transformateur de tension. Réglage d'usine = 690 V |
|
0x2590 |
9617 |
L/E |
1 |
V |
INT16U |
100-690 |
P |
Tension secondaire nominale sur le transformateur de tension. Réglage d'usine = 690 V |