Etat du disjoncteur
Cause de déclenchement
Le registre de cause de déclenchement indique l'état actuel du déclenchement.
-
Si le bit de déclenchement est réglé sur 0, alors le déclenchement n'est pas actif.
-
Si le bit de déclenchement est réglé sur 1, alors le déclenchement est actif.
Le bit est réinitialisé dès que le disjoncteur est fermé à nouveau.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0289 |
650 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Cause du déclenchement pour les fonctions de protection de base |
|
A/E/P |
0 |
Protection Long retard Ir |
|||||||
|
P |
1 |
Protection Court retard Isd |
|||||||
|
A/E |
1 |
Protection court retard Isd ou protection instantanée Ii |
|||||||
|
P |
2 |
Protection instantanée Ii |
|||||||
|
A/E/P |
3 |
Protection Terre Ig |
|||||||
|
A/P |
4 |
Protection différentielle (Vigi) |
|||||||
|
A/E/P |
5 |
Protection instantanée intégrée |
|||||||
|
A/E |
6 |
Other protection |
|||||||
|
P |
Panne interne (température) |
||||||||
|
A/E/P |
7 |
Panne interne (surtension) |
|||||||
|
P |
8 |
Autre protection (voir registre 651) |
|||||||
|
– |
9-14 |
Réservé |
|||||||
|
A/E/P |
15 |
Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides. |
|||||||
|
0x028A |
651 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Cause du déclenchement pour les fonctions de protection avancée |
|
P |
0 |
Déséquilibre de courant |
|||||||
|
P |
1 |
Surintensité sur phase 1 |
|||||||
|
P |
2 |
Surintensité sur phase 2 |
|||||||
|
P |
3 |
Surintensité sur phase 3 |
|||||||
|
P |
4 |
Surintensité sur neutre |
|||||||
|
P |
5 |
Sous-tension |
|||||||
|
P |
6 |
Surtension |
|||||||
|
P |
7 |
Déséquilibre de tension |
|||||||
|
P |
8 |
Surcharge en puissance |
|||||||
|
P |
9 |
Puissance déwattée |
|||||||
|
P |
10 |
Sous-fréquence |
|||||||
|
P |
11 |
Surfréquence |
|||||||
|
P |
12 |
Rotation des phases |
|||||||
|
P |
13 |
Délestage de charge en fonction du courant |
|||||||
|
P |
14 |
Délestage de charge en fonction de la puissance |
|||||||
|
– |
15 |
Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides. |
Inhibition de la commande de fermeture
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0291 |
658 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
– |
Validité de chaque bit du registre d'état d'inhibition de la commande de fermeture |
|
0x0292 |
659 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
– |
Etat d'inhibition de la commande de fermeture |
|
0 |
Inhibition de la commande de fermeture activée par le module IO |
||||||||
|
1 |
inhibition de la commande de fermeture activée par la commande à distance |
||||||||
|
2-15 |
Réservé |
Mode de commande locale/à distance
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0293 |
660 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
Mode sélectionné dans le FDM121 ou le module IO: 0 = mode de commande distante (réglage d'usine) 1 = mode de commande locale |
Etat du disjoncteur
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0294 |
661 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
– |
Registre d'état du disjoncteur |
|
0 |
Contact de signalisation d'état OF 0 = Le disjoncteur est ouvert. 1 = Le disjoncteur est fermé. |
||||||||
|
1 |
Contact de signalisation de déclenchement SD 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché. 1 = Le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir. Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPacT NS avec motor mechanism. |
||||||||
|
2 |
Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique. 1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel). |
||||||||
|
3 |
Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPact 0 = ressort désarmé 1 = ressort armé Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPacT NS. |
||||||||
|
4 |
Réservé |
||||||||
|
5 |
Contact prêt à fermer PF (uniquement avec les disjoncteurs MasterPact) 0 = Non prêt à fermer 1 = Prêt à fermer Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs ComPacT NS. |
||||||||
|
6 |
Distinction entre les disjoncteurs ComPacT NS et MasterPact NT/NW 0 = ComPacT NS 1 = MasterPact NT/NW |
||||||||
|
7 |
Distinction entre le disjoncteur ComPacT NS et le disjoncteur ComPacT NS avec motor mechanism 0 = ComPacT NS 1 = ComPacT NS avec motor mechanism |
||||||||
|
8–15 |
Réservé |
Auto/Manu
Ce registre affiche le mode réel utilisé : automatique ou manuel. Ces modes peuvent être modifiés uniquement localement via l'IHM du déclencheur MicroLogic P.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x029D |
670 |
L |
– |
– |
INT16 |
0…1 |
A/E/P |
0 = Manu : l'ouverture et la fermeture du disjoncteur via l'interface de communication sont désactivées. 1 = Auto : l'ouverture et la fermeture du disjoncteur via l'interface de communication sont activées (réglage d'usine). |
Activation du jeu de données hérité
Le jeu de données hérité est disponible uniquement si le module BCM ULP est équipé d'une version du firmware supérieure ou égale à V2.0.0 (le registre 577 doit être supérieur ou égal à 2000).
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x031F |
800 |
L/E |
– |
– |
– |
0…1 |
A/E/P |
Activation du jeu de données hérité 0 = Non activé 1 = Activé Réglage d'usine = 0 si la version du firmware est inférieure à V3.0.0 Réglage d'usine = 1 si la version du firmware est supérieure ou égale à V3.0.0 |
Paramètre de communication
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0325 |
806 |
L/E |
– |
– |
– |
0-1 |
A/E/P |
4 fils / 2 fils + paramètre de communication ULP 0 = 4 fils 1 = 2 fils + ULP Réglage d'usine = 0 si la version du firmware du module BCM ULP est inférieure à V4.0.0 Réglage d'usine = 1 si la version du firmware du module BCM ULP est supérieure ou égale à V4.0.0 |
Réglage de la réduction de la consommation d'énergie (ERMS)
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0326 |
807 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Validité du registre du mode ERMS : validité de chaque bit du registre du mode ERMS. 0 = Non valide 1 = Valide |
|
0x0327 |
808 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Mode ERMS : Bit 0 = 0 : Mode ERMS désactivé Bit 0 = 1 : Mode ERMS activé Bit 1 = 0 : Mode ERMS non dégradé Bit 1 = 1 : Mode ERMS dégradé |
|
0x0328-0x0329 |
809–810 |
L |
– |
A |
INT32U |
2 x In-15 x In (limité aux paramètres Ii) |
P |
Paramètre ERMS : valeur de déclenchement pour le paramètre ERMS 2 x In jusqu'à la valeur Ii actuelle (courant de déclenchement instantané). Réglage d'usine = 2 x In |
|
0x032A-0x032B |
811-812 |
L |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Usure du contact
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x032C |
813 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-300 |
P |
Seuil d'usure du contact |