Etat
Etat de la protection
Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres de seuil de déclenchement de la protection :
-
bit d'état de la protection = 0 : le seuil de déclenchement de la protection n'est pas dépassé.
-
bit d'état de la protection = 1 : le seuil de déclenchement de la protection est dépassé, même si le délai n'a pas expiré.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x229D |
8862 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P |
0 |
Etat de la protection Long retard |
|
1-15 |
Réservé |
||||||||
|
0x229E |
8863 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
0 |
Etat du déséquilibre de courant |
|
1 |
Etat du courant maximum sur la phase 1 |
||||||||
|
2 |
Etat du courant maximum sur la phase 2 |
||||||||
|
3 |
Etat du courant maximum sur la phase 3 |
||||||||
|
4 |
Etat du courant maximum sur le neutre |
||||||||
|
5 |
Etat de la tension minimum |
||||||||
|
6 |
Etat de la tension maximum |
||||||||
|
7 |
Etat du déséquilibre des tensions |
||||||||
|
8 |
Etat de la puissance maximum |
||||||||
|
9 |
Etat de la puissance déwattée |
||||||||
|
10 |
Etat de la fréquence minimum |
||||||||
|
11 |
Etat de la fréquence maximum |
||||||||
|
12 |
Etat de la rotation de phase |
||||||||
|
13 |
Etat du délestage de charge en fonction du courant |
||||||||
|
14 |
Etat du délestage de charge en fonction de la puissance |
||||||||
|
15 |
Réservé |
||||||||
|
0x229F |
8864 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P |
0 |
Etat de l'alarme de défaut à la terre |
|
P |
1 |
Etat de l'alarme de protection différentielle |
|||||||
|
– |
2-15 |
Réservé |