Mesures de la demande
Description générale
Les registres de demande incluent :
-
Demande de courant
-
Demande de puissance active, réactive et apparente
La durée de la fenêtre de la demande de courant dépend de la configuration du registre 3352. Reportez-vous à la section Temps de demande.
La durée de la fenêtre et le type de fenêtre de la demande de puissance dépendent de la configuration des registres 3354 et 3355. Reportez-vous à la section Temps de demande.
-
Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre.
-
Pour la fenêtre glissante,
-
Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.
-
Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.
-
La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures de la demande de crête.
Demande de courant
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0897 |
2200 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd (2) |
0x0898 |
2201 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd (2) |
0x0899 |
2202 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd (2) |
0x089A |
2203 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant sur le neutre : IN Dmd (1) (2) |
0x089B |
2204 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant maximum sur la phase 1 depuis la dernière réinitialisation : I1 Peak Dmd |
0x089C |
2205 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant maximum sur la phase 2 depuis la dernière réinitialisation : I2 Peak Dmd |
0x089D |
2206 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant maximum sur la phase 3 depuis la dernière réinitialisation : I3 Peak Dmd |
0x089E |
2207 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de courant maximum sur le neutre depuis la dernière réinitialisation : IN Peak Dmd (1) |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. (2) Seul l'algorithme thermique est disponible avec les déclencheurs MicroLogic E tandis que les déclencheurs MicroLogic P acceptent l'algorithme thermique et l'algorithme de moyenne arithmétique. |
Demande de puissance active
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08AF |
2224 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de puissance active totale : P Dmd (1) (3) |
0x08B0 |
2225 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de puissance active totale maximum depuis la dernière réinitialisation : P Peak Dmd |
0x08B1 |
2226 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance active prévue à la fin de la fenêtre (2) |
0x08B2 |
2227 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
P |
Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance active maximale |
0x08B3 |
2228 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance réactive lors de la dernière demande de puissance active maximale |
0x08B4 |
2229 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance apparente lors de la dernière demande de puissance active maximale |
(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes. (2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes, pour les fenêtres glissantes comme bloquées. (3) Seul l'algorithme thermique est disponible avec les déclencheurs MicroLogic E, tandis que les déclencheurs MicroLogic P acceptent l'algorithme thermique et l'algorithme de moyenne arithmétique. |
Demande de puissance réactive
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08B5 |
2230 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance réactive totale : Q Dmd (1) |
0x08B6 |
2231 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance réactive maximale depuis la dernière réinitialisation : Q Peak Dmd |
0x08B7 |
2232 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance réactive prévue à la fin de la fenêtre (2) |
0x08B8 |
2233 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
P |
Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance réactive maximale |
0x08B9 |
2234 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance active lors de la dernière demande de puissance réactive maximale |
0x08BA |
2235 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance apparente lors de la dernière demande de puissance réactive maximale |
(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes. (2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes, pour les fenêtres glissantes comme bloquées. |
Demande de puissance apparente
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08BB |
2236 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de puissance apparente totale : S Dmd (1) |
0x08BC |
2237 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demande de puissance apparente totale maximale depuis la dernière réinitialisation : S Peak Dmd |
0x08BD |
2238 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance apparente prévue à la fin de la fenêtre (2) |
0x08BE |
2239 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
P |
Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance apparente maximale |
0x08BF |
2240 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance active lors de la dernière demande de puissance apparente maximale |
0x08C0 |
2241 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demande de puissance réactive lors de la dernière demande de puissance apparente maximale |
(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes. (2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes, pour les fenêtres glissantes comme bloquées. |