Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel
Règle des mesures minimales/maximales
Les mesures minimales et maximales prennent en compte la valeur relative des mesures en temps réel. La règle suivante s'applique donc :
-3800<-400<0<200<600.
Dans ce cas :
-
valeur minimale = -3800
-
valeur maximale = 600
-
PFmax (ou cosϕ max.) est obtenu pour la valeur positive la moins élevée de PF (ou cosϕ).
-
PFmax (ou cosϕ min.) est obtenu pour la valeur négative la plus élevée de PF (ou cosϕ).
La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures en temps réel minimales/maximales.
Minimum des mesures en temps réel
Les registres 1300 à 1599 détiennent les valeurs minimales des paramètres de mesure en temps réel :
-
Disponible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic E et P.
-
Le registre de la valeur minimale d'un paramètre de mesure en temps réel est égale au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 300.
Exemples :
-
Le registre 1300 détient la valeur minimale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).
-
Le registre 1316 possède la valeur minimale du courant sur la phase 1 (registre 1016).
-
-
L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.
-
Les facteurs d'échelle des valeurs minimales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.
-
Les valeurs minimales des moyennes arithmétiques correspondant à un déséquilibre de tension (registres 1306 à 1315) et de courant (registres 1327 à 1332) ne sont pas disponibles avec les déclencheurs MicroLogicE.
Maximum des mesures en temps réel
Les registres 1600 à 1899 détiennent les valeurs maximales des paramètres de mesure en temps réel :
-
Disponible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic E et P.
-
Le registre de la valeur maximale d'un paramètre de mesure en temps réel est égal au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 600.
Exemples :
-
Le registre 1600 détient la valeur maximale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).
-
Le registre 1616 possède la valeur maximale du courant sur la phase 1 (registre 1016).
-
-
L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.
-
Les facteurs d'échelle des valeurs maximales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.
-
Les valeurs maximales des expressions arithmétiques correspondant à un déséquilibre de tension (registres 1606 à 1615) et de courant (registres 1627 à 1632) ne sont pas disponibles avec les déclencheurs MicroLogicE.