Compteurs
Description générale
Le module BCM ULP dispose de compteurs qui aident à gérer le disjoncteur.
Les compteurs du module BCM ULP présentent les propriétés suivantes :
-
Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter toute perte de données en cas de perte d’alimentation.
-
Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il s'arrête d'incrémenter lorsqu'il atteint une valeur maximale de 65535.
-
Vous pouvez prédéfinir tous les compteurs avec une valeur comprise entre 0 et 65535 (à l'exception du compteur OF cumulatif). Les compteurs parcourent automatiquement un cycle de valeurs de 65535 à 0. Les compteurs parcourent automatiquement un cycle de valeurs de 65535 à 0.
-
Un seuil est associé au compteur OF et au compteur de commande Fermer le disjoncteur.
Vous pouvez régler le seuil sur toute valeur comprise entre 0 et 65534. Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est générée dès que le compteur atteint le seuil.
Compteurs du module BCM ULP
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0229 |
554 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur relatif au nombre de fois où le module BCM ULP est alimenté |
|
0x022A |
555 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur relatif au nombre de fois où le module BCM ULP est réinitialisé en cas de coupure d'alimentation ou non |
Seuils des compteurs
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0243 |
580 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Seuil du compteur OF Réglage usine = 5000. |
|
0x0244 |
581 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Seuil du compteur de commande de fermeture Réglage usine = 5000. |
Compteurs de changements d'état du disjoncteur
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0295 |
662 |
L |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable) |
|
0x0296 |
663 |
L/E |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable) |
|
0x0297 |
664 |
L/E |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur SD (fermer en position SD) |
|
0x0298 |
665 |
L/E |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur SDE (fermer en position SDE) |
Compteurs de déclenchements MX et XF
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02A1 |
674 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur d'actionnements MX |
|
0x02A5 |
678 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Compteur d'actionnements XF |