Informations horodatées
Description générale
Les informations horodatées permettent à l'utilisateur de connaître toutes les dates liées à des données importantes.
Le tableau des informations horodatées décrit :
-
la date actuelle
-
la dernière demande de courant et les dates correspondantes
-
la dernière demande de puissance et les dates correspondantes
-
le dernier réarmement et les dates correspondantes
-
la dernière valeur de crête de demande de facteur K et les dates correspondantes
-
la dernière valeur de crête de demande de courant et les dates correspondantes
Date actuelle
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BB7-0x0BBA |
3000– 3003 |
L |
– |
– |
XDATE |
– |
P |
Date actuelle du gestionnaire de mesure |
|
0x2327–0x232A |
9000– 9003 |
L |
– |
– |
XDATE |
– |
E/P |
Date actuelle du gestionnaire de protection |
Dernière demande de courant
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BBC– 0x0BBE |
3005-3007 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
E/P |
Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase I1 (registre 2204) |
|
0x0BBF– 0x0BC1 |
3008-3010 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
E/P |
Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase I2 (registre 2205) |
|
0x0BC2–0x0BC4 |
3011-3013 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
E/P |
Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase I3 (registre 2206) |
|
0x0BC5–0x0BC7 |
3014-3016 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
E/P |
Date de la dernière demande de courant maximum sur le neutre (registre 2207) (1) |
|
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Dernière demande de puissance
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BC8–0x0BCA |
3017– 3019 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
E/P |
Date de la dernière demande de puissance active maximale (registre 2224) |
|
0x0BCB– 0x0BCD |
3020– 3022 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière demande de puissance réactive maximale (registre 2230) |
|
0x0BCE– 0x0BD0 |
3023– 3025 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
E/P |
Date de la dernière demande de puissance apparente maximale (registre 2236) |
Dernier réarmement
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BD1–0x0BD3 |
3026– 3028 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation des valeurs de demande de courant maximum |
|
0x0BD4–0x0BD6 |
3029– 3031 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation des valeurs de demande de puissance maximale |
|
0x0BD7–0x0BD9 |
3032– 3034 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date et heure de la dernière réinitialisation des registres de minimum (1300-1599) (1) |
|
0x0BDA– 0x0BDC |
3035– 3037 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date et heure de la dernière réinitialisation des registres de maximum (1600-1899) (1) |
|
0x0BDD– 0x0BDF |
3038– 3040 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation des compteurs d'énergie |
|
0x2331–0x2333 |
9010– 9012 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation du courant de phase maximal, du courant de défaut de mise à la terre et du courant de perte à la terre |
|
0x236D– 0x236F |
9070– 9072 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation de l'historique des déclenchements (10 derniers défauts) |
|
0x2370–0x2372 |
9073– 9075 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation de l'historique des alarmes (10 dernières alarmes) |
|
(1) Ce registre est mis à jour chaque fois que les registres de valeurs minimales sont réinitialisés. L'interface de commande permet à l'utilisateur d'effacer les valeurs minimales des déséquilibres de courant efficace, de tension efficace, de fréquence, les valeurs P/Q/S/PF, les quantités fondamentales et de distorsion harmonique totale (THD), ainsi que les valeurs crêtes de tension et de courant de façon indépendante. Cependant, du fait que seules la date et l'heure du dernier réarmement sont conservées, il est recommandé de toujours définir tous les bits de la commande qui réinitialise les valeurs minimales. |
||||||||
Dernière valeur de crête de demande de facteur K
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BE0–0x0BE2 |
3041-3043 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase 1) |
|
0x0BE3–0x0BE5 |
3044-3046 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase 2) |
|
0x0BE6–0x0BE8 |
3047-3049 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase 3) |
|
0x0BE9– 0x0BEB |
3050-3052 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d’apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (neutre) (1) |
|
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Dernière valeur de crête de demande de courant
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BEC– 0x0BEE |
3053– 3055 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (phase 1) |
|
0x0BEF– 0x0BF1 |
3056– 3058 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (phase 2) |
|
0x0BF2–0x0BF4 |
3059– 3061 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (phase 3) |
|
0x0BF5–0x0BF7 |
3062– 3064 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (neutre) (1) |
|
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. |
||||||||