DOCA0220FR-01

Commandes d'application

Prédéfinir les compteurs de châssis et de racks

Les valeurs des compteurs de châssis et de racks peuvent être lues à partir des registres de gestion de châssis.

Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de châssis ou de racks, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

41352

Code de commande = 41352

0x1F40

8001

INT16U

16

Nombre de paramètres (octets) = 16

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

Présélection/réinitialisation du compteur connecté :

  • 0–65534 = valeur de présélection du compteur connecté

  • 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur connecté

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

Présélection/réinitialisation du compteur déconnecté :

  • 0–65534 = valeur de présélection du compteur déconnecté

  • 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur déconnecté

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

Présélection/réinitialisation du compteur de test :

  • 0–65534 = valeur de présélection du compteur de test

  • 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur de test

Prédéfinir les temporisateurs de regraissage

Pour préconfigurer les temporisateurs de regraissage, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

41353

Code de commande = 41353

0x1F40

8001

INT16U

18

Nombre de paramètres (octets) = 18

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45–0x1F46

8006-8007

INT16U

Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage

  • 0–157766400 = valeur de préconfiguration du compteur du temporisateur de regraissage

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = aucune préconfiguration

0x1F47–0x1F48

8008-8009

 

INT32U

Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position rack-in (délai depuis la dernière déconnexion)

  • 0–28944000 = valeur de préconfiguration du temporisateur de retrait

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = aucune préconfiguration

Commande d'éclairage

L'état de la commande d'éclairage peut être lu à partir des registres de contrôle de l'éclairage.

Pour contrôler l'éclairage, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42120

Code de commande = 42120

0x1F40

8001

INT16U

13

Nombre de paramètres (octets) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destination = IO 1 : 8193 (0x2001)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

MSB : State

0

  • 0 = éclairage désactivé

  • 1 = éclairage activé

1

  • 0 = sans temporisation

  • 1 = avec temporisation

LSB = Temporisateur (MSB)

1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation)

Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)

0x1F46

8007

INT16U

MSB = Temporisateur (LSB)

1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation)

Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)

LSB = 0 (non utilisé)

Contrôle de charge

L'état de la commande de charge peut être lu à partir des registres de contrôle de charge.

Pour contrôler la charge, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42376

Code de commande = 42376

0x1F40

8001

INT16U

13

Nombre de paramètres (octets) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destination = IO 1 : 8193 (0x2001)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

MSB : State

0

  • 0 = charge inactive

  • 1 = charge active

1

  • 0 = sans temporisation

  • 1 = avec temporisation

LSB = Temporisateur (MSB)

1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation)

Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)

0x1F46

8007

INT16U

MSB = Temporisateur (LSB)

1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation)

Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)

LSB = 0 (non utilisé)

Attribuer des valeurs de présélection aux compteurs d'impulsions

Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs d'impulsions, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42888

Code de commande = 42888

0x1F40

8001

INT16U

34

Nombre de paramètres (octets) = 34

NOTE: Le nombre de paramètres correspond au nombre d’octets des 17 registres 8001–8015 et 8022–8023. Les octets des registres 8016–8021 ne sont pas comptés comme paramètres de commande.

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45–0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967295

Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I1 :

  • 0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I1

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I1

0x1F47–0x1F48

8008-8009

INT32U

0-4294967295

Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I2 :

  • 0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I2

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I2

0x1F49–0x1F4A

8010-8011

INT32U

0-4294967295

Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I3 :

  • 0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I3

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I3

0x1F4B–0x1F4C

8012-8013

INT32U

0-4294967295

Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I4 :

  • 0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I4

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I4

0x1F4D-0x1F4E

8014-8015

INT32U

0-4294967295

Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I5 :

  • 0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I5

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I5

0x1F4F

8016

Doit être défini sur 0 (réglage d'usine).

0x1F50

8017

Doit être défini sur 8019 (réglage d'usine).

0x1F51

8018

Doit être défini sur 8020 (réglage d'usine).

0x1F52

8019

Doit être défini sur 8021 (réglage d'usine).

0x1F53

8020

Doit être défini sur 0.

0x1F54

8021

Doit être défini sur 0.

0x1F55–0x1F56

8022-8023

INT32U

0-4294967295

Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I6 :

  • 0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I6

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I6

Attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de seuils de température du tableau de distribution

Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de seuils de température du tableau de distribution, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42889

Code de commande = 42889

0x1F40

8001

INT16U

16

Nombre de paramètres (octets) = 16

0x1F41

8002

INT16U

Destination =

  • IO 1 : 8193 (0x2001)

  • IO 2 : 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 1 de température du tableau de distribution :

  • 0–65534 = valeur de présélection du compteur de seuil 1 de température du tableau de distribution

  • 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 2 de température du tableau de distribution :

  • 0–65534 = valeur de présélection du compteur de seuil 2 de température du tableau de distribution

  • 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 3 de température du tableau de distribution :

  • 0–65534 = valeur de présélection du compteur de seuil 3 de température du tableau de distribution

  • 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?