Principe maître-esclave Modbus
Présentation
Le protocole Modbus échange des informations en utilisant un mécanisme de requête-réponse entre un maître (client) et un esclave (serveur). Le principe maître-esclave est un modèle de protocole de communication dans lequel un appareil (le maître) contrôle un ou plusieurs autres appareils (les esclaves). Un réseau Modbus standard comporte 1 maître et jusqu'à 31 esclaves.
Une description détaillée du protocole Modbus est disponible sur www.modbus.org.
Caractéristiques du principe maître-esclave
Le principe maître-esclave présente les caractéristiques suivantes :
-
Un seul maître à la fois est connecté au réseau.
-
Seul le maître peut initier une communication et envoyer des requêtes aux esclaves.
-
Le maître peut s'adresser individuellement à chaque esclave en utilisant son adresse spécifique ou simultanément à tous les esclaves via l'adresse 0.
-
Les esclaves peuvent uniquement envoyer des réponses au maître.
-
Les esclaves ne peuvent pas initier une communication, ni vers le maître, ni vers les autres esclaves.
Modes de communication maître-esclave
Le protocole Modbus peut échanger des informations en utilisant 2 modes de communication :
-
mode de monodiffusion
-
mode de diffusion générale
Mode de monodiffusion
Mode de diffusion générale
Temps de réponse
Valeurs avec le protocole Modbus :
-
Valeur type < 10 ms dans 90 % des échanges
-
La valeur maximale est d'environ 700 ms. Il est donc recommandé de mettre en œuvre un délai d'attente de 1 seconde après l'envoi d'une requête Modbus.
Échange de données
Le protocole Modbus utilise 2 types de données :
-
Bit unique
-
Registre (16 bits)
Les disjoncteurs MasterPact MTZ, ComPacT NS et ComPacT NSX prennent uniquement en charge les registres.
Chaque registre possède un numéro de registre. Chaque type de données (bit ou registre) possède une adresse de 16 bits.
Les messages échangés avec le protocole Modbus contiennent l'adresse des données à traiter.
Registres et adresses
L'adresse du registre numéro n est n-1. Les tableaux détaillés figurant dans les chapitres suivants de ce document indiquent à la fois les numéros de registres (au format décimal) et les adresses correspondantes (au format hexadécimal). Par exemple, l'adresse du registre numéro 12000 est 0x2EDF (11999).
Trames
Toutes les trames échangées avec le protocole Modbus sont d'une taille maximale de 256 octets et se composent de 4 champs :
|
Champ |
Définition |
Taille |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
Numéro d'esclave |
1 octet |
Destination de la requête
|
|
2 |
Codes de fonction |
1 octet ou 2 octets |
|
|
3 |
Données |
n registres |
Données de requête ou de réponse NOTE: Le nombre de registres n
est limité à 52 avec le déclencheur MasterPact MicroLogic E.
|
|
4 |
Contrôle |
2 octets |
CRC16 (pour vérifier les erreurs de transmission) |