DOCA0220FR-01

Schémas avec disjoncteurs ComPacT NS

Description

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS avec un module BCM ULP.

  • Raccordement de l’interface IFE à un disjoncteur débrochable ComPacT NS 630b-1600 avec un module BCM ULP et son module IO associé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux seuls modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A Cordon BCM ULP ou RJ45 ULP du disjoncteur

B ULP - terminaison de ligne

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Module de communication de disjoncteur BCM ULP

E

Disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS avec déclencheur MicroLogic A, E ouP

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable ComPacT NS 630b-1600

A Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B ULP - terminaison de ligne

C RJ45 ULP - cordon

D Cordon BCM ULP de disjoncteur

E Contact de position déconnecté de disjoncteur (CD)

F Châssis du disjoncteur

G BCM ULP Module de communication disjoncteur

H Disjoncteur débrochable avec déclencheur MicroLogic A, E ou P

I Bornier débrochable

J Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)

K Contact de position de test de disjoncteur (CT)

L IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?