Historique des déclenchements
Description générale
Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 17 derniers déclenchements. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 17 enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement est composé de 7 registres décrivant un déclenchement.
Numéro de l'enregistrement du déclenchement
Une requête de lecture de 7 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements des déclenchements, où 7 est le nombre de registres pour chaque enregistrement des déclenchements.
Par exemple, une requête de lecture de 7 x 3 = 21 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :
-
Les 7 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement.
-
Les 7 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.
-
Les 7 derniers registres décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x0095–0x009B |
150-156 |
Enregistrement de déclenchement 0 |
|
0x009C–0x00A2 |
157-163 |
Enregistrement de déclenchement 1 |
|
0x00A3–0x00A9 |
164-170 |
Enregistrement de déclenchement 2 |
|
0x00AA–0x00B0 |
171-177 |
Enregistrement de déclenchement 3 |
|
0x00B1–0x00B7 |
178-184 |
Enregistrement de déclenchement 4 |
|
0x00B8–0x00BE |
185-191 |
Enregistrement de déclenchement 5 |
|
0x00BF–0x00C5 |
192-198 |
Enregistrement de déclenchement 6 |
|
0x00C6–0x00CC |
199-205 |
Enregistrement de déclenchement 7 |
|
0x00CD–0x00D3 |
206-212 |
Enregistrement de déclenchement 8 |
|
0x00D4–0x00DA |
213-219 |
Enregistrement de déclenchement 9 |
|
0x00DB–0x00E1 |
220-226 |
Enregistrement de déclenchement 10 |
|
0x00E2–0x00E8 |
227-233 |
Enregistrement de déclenchement 11 |
|
0x00E9–0x00EF |
234-240 |
Enregistrement de déclenchement 12 |
|
0x00F0–0x00F6 |
241-247 |
Enregistrement de déclenchement 13 |
|
0x00F7–0x00FD |
248-254 |
Enregistrement de déclenchement 14 |
|
0x00FE–0x0104 |
255-261 |
Enregistrement de déclenchement 15 |
|
0x0105–0x010B |
262-268 |
Enregistrement de déclenchement 16 |
Enregistrement de déclenchement
Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.
L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que pour l'enregistrement de déclenchement 1 :
|
Enregistrement de déclenchement 1 (enregistrement du déclenchement le plus récent) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|
0x0095 |
150 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
E/P |
Code du déclenchement |
|
0x0096-0x0098 |
151-153 |
L |
1 |
– |
ULP |
– |
E/P |
Date de l'événement (déclenchement ou acquittement) |
|
0x0099 |
154 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1-2 |
E/P |
Type d'événement MSB = 0 (réservé) Apparition de l'événement : LSB = 1 Achèvement de l'événement : LSB = 2 |
|
0x009A |
155 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x009B |
156 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Codes de déclenchement
|
Code de déclenchement |
Description |
|---|---|
|
1000 (0x03E8) |
Déclenchement suite à la protection Long retard Ir |
|
1001 (0x03E9) |
Déclenchement suite à la protection Court retard Isd |
|
1002 (0x03EA) |
Déclenchement suite à la protection Instantanée Ii |
|
1003 (0x03EB) |
Déclenchement suite à la protection Terre Ig |
|
1004 (0x03EC) |
Déclenchement suite à la protection différentielle IΔn |
|
1005 (0x03ED) |
Déclenchement suite à la protection instantanée intégrée I >> |
|
1006–1007 (0x03EE–0x03EF) |
Réservé |
|
1008 (0x03F0) |
Déclenchement suite à la protection avancée |
|
1009 (0x03F1) |
Déclenchement suite à la protection avancée étendue |
|
1010–1015 (0x03F2–0x03F7) |
Réservé |
|
1016 (0x3F8) |
Déséquilibre des courants |
|
1017 (0x3F9) |
Demande maximale I1 |
|
1018 (0x3FA) |
Demande maximale I2 |
|
1019 (0x3FB) |
Demande maximale I3 |
|
1020 (0x3FC) |
Demande maximale IN |
|
1021 (0x3FD) |
Sous-tension |
|
1022 (0x3FE) |
Surtension |
|
1023 (0x3FF) |
Déséquilibre de tension |
|
1024 (0x400) |
Réservé |
|
1025 (0x401) |
Puissance déwattée |
|
1026 (0x402) |
Sous-fréquence |
|
1027 (0x403) |
Surfréquence |
|
1028 (0x404) |
Rotation des phases |
|
1029 (0x405) |
Délestage de charge en fonction du courant |
|
1030 (0x406) |
Délestage de charge en fonction de la puissance |