DOCA0186ES-02

Hub Modbus SL

Introducción

El hub Modbus SL se utiliza para conectar un módulo BSCM Modbus SL/ULP en el modo solo Modbus SL o en el modo Modbus SL y ULP a un cliente Modbus a través de la red de comunicación Línea serie Modbus.

La referencia comercial para el hub Modbus SL es LV434224.

NOTA: Si se conecta a una interfaz de comunicación IFM o IFE con el módulo BSCM Modbus SL/ULP, la conexión Modbus a través del hub Modbus SL dejará de estar operativa.

Descripción

  1. Fuente de alimentación de 24 V CC y bornero Modbus SL

  2. Tres puertos Modbus SL RJ45

  3. Código QR con información del producto

  4. Conexión con accesorio de apilado (TRV00217, opcional)

  5. Conexión a tierra

  6. Tapa del puerto del accesorio de apilado

Instalación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
No utilice el hub Modbus SL si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: BQT1758409 Modbus SL Hub.

Cables Modbus SL

Se utiliza un cable Modbus SL para conectar el módulo BSCM Modbus SL/ULP al hub Modbus SL. Existen tres longitudes diferentes de cable Modbus SL:

  • Referencia comercial de LV434221: 0,35 m (1,15 pies)

  • Referencia comercial de LV434222: 1,3 m (4,26 pies)

  • Referencia comercial de LV434223: 3 m (9,84 pies)

A Cable RJ45 a hub Modbus SL

B Etiqueta con código QR para información del producto

C Conector de 4 pines para módulo BSCM Modbus SL/ULP

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.