Unidad de control magnetotérmica TM-D para interruptores automáticos 3P y 4P de hasta 63 A
Introducción
Las unidades de control magnetotérmicas TM-D para interruptores automáticos 3P/4P de hasta 63 A son unidades de control intercambiables.
Han sido diseñadas para aplicaciones de CC y CA de propósito general.
Las unidades de control intercambiables TM-D de 3P/4P proporcionan:
-
umbral térmico ajustable
-
Disparo magnético fijo
Descripción
Ajuste de la protección térmica
El disparo de la protección térmica Ir se realiza por medio del regulador de ajuste de 4 posiciones.
Al girar el selector de ajuste de protección térmica (A) se modifica la curva de disparo como se muestra (B).
En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Ir (en amperios) para la protección térmica (valores indicados en el regulador) con respecto a la intensidad nominal de cada unidad de control en función de la posición del regulador Ir.
|
Intensidad nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F) |
11 |
18 |
22 |
28 |
35 |
44 |
|
13 |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
|
|
14 |
23 |
29 |
36 |
45 |
57 |
|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
Ajuste de la protección magnética
El disparo de la protección magnética Ii no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Intensidad nominal de la unidad de control In (A) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Disparo fijo Ii (A) +/- 20 % |
Valor de CC |
260 |
400 |
550 |
700 |
700 |
700 |