DOCA0186ES-02

Gama Master de PacT Series

Asegure el futuro de su instalación con Schneider Electric y PacT Series de baja y media tensión. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, PacT Series consta de interruptores automáticos, conmutadores, dispositivos de corriente residual y fusibles de la más alta calidad, para todas las aplicaciones estándar y específicas. Experimente un rendimiento sólido con PacT Series dentro del tablero de distribución preparado para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.