DOCA0186ES-02

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico

Introducción

El equipo auxiliar indicador inalámbrico proporciona información local y remota sobre el estado del interruptor automático.

La posición del equipo auxiliar de señalización inalámbrico dentro de la carcasa y la configuración de la puerta de enlace o el Panel Server determinan su función. El equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona la siguiente información de forma remota:

Posición del equipo auxiliar indicador inalámbrico Información proporcionada

Ranura OF

Estado de apertura/cierre del interruptor automático

Ranura SD

Indicación de disparo

Ranura SDE

Indicación de fallo eléctrico

En la ranura SD, el equipo auxiliar de señalización inalámbrica puede configurarse para indicar un disparo del interruptor automático localmente. El LED de estado parpadea en naranja durante ocho horas.

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico debe estar emparejado con una puerta de enlace o un Panel Server.

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico se alimenta con una batería interna. Envía una notificación para indicar que es necesario sustituir la batería.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ8882801 Equipo auxiliar de señalización inalámbrica

Descripción

A Botón Reset

B Código QR para acceder a la información del dispositivo, incluida la dirección RF-Id

LED de estado del C

D Actuador

E Cubierta de la batería

F Herramienta de restablecimiento

Botón de restablecer

El botón de restablecimiento le permite:

  • Acceder al modo de ajuste para establecer el modo de indicación del LED de estado

  • Emparejar o desemparejar el equipo auxiliar indicador inalámbrico

  • Realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica (pulse el botón de restablecimiento durante más de 10 segundos)

Indicador LED de estado

Un LED de estado del equipo auxiliar de señalización inalámbrico proporciona la información siguiente:

  • Ayuda con los pasos de puesta en servicio y mantenimiento

  • Estado de la comunicación entre el equipo auxiliar de señalización inalámbrico y la puerta de enlace o el Panel Server

  • Estado del equipo auxiliar de señalización inalámbrico

  • Indicación de disparo del interruptor automático (disponible cuando el modo de señalización del LED está activado).

Indicador LED de estado Descripción Acción
El equipo auxiliar de señalización inalámbrico está apagado o no está en comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server.

Ninguno

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de emparejamiento, buscando una puerta de enlace o un Panel Server.

Espere hasta que se identifiquen la puerta de enlace o el Panel Server.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de identificación.

Espere hasta que se detecte en la red el equipo auxiliar de señalización inalámbrico.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en comunicación. Un parpadeo verde en cada trama enviada.

Ninguno

Pérdida ocasional de comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server. Un parpadeo rojo en cada trama perdida.

Compruebe la configuración de la comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server.

No hay comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server.

Compruebe la configuración de la comunicación con la puerta de enlace o el Panel Server.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrico en modo de ajuste, con el modo de señalización del LED desactivado.

Active el modo de señalización del LED pulsando el botón Restablecer.

Equipo auxiliar de señalización inalámbrica en modo de ajuste, con el modo de indicación del indicador LED activado.

Desactive el modo de indicación del LED pulsando el botón Restablecer.

Indicación de disparo cuando el equipo auxiliar de señalización inalámbrico se encuentra en la ranura SD y configurado con el modo de señalización del LED activado

Compruebe la causa del disparo.

Batería sin carga. Tres parpadeos rojos cada vez que se activa el equipo auxiliar inalámbrico de señalización.

Cambie la batería.

Ajuste del modo de señalización del LED

Active el modo de señalización del LED del equipo auxiliar de señalización inalámbrico para indicar un disparo localmente cuando el equipo auxiliar de señalización inalámbrico esté instalado en la ranura SD. El modo de señalización del LED está desactivado de forma predeterminada.

Siga este procedimiento para cambiar el modo de señalización del LED.

Paso

Acción

Indicador LED de estado

1

Utilice la herramienta de restablecimiento para pulsar el botón de restablecimiento.

Resultado: Parpadea el LED de estado del equipo auxiliar de señalización inalámbrica.

2

Pulse el botón de restablecimiento tres veces en menos de dos segundos.

El equipo auxiliar de señalización inalámbrica está en modo de ajuste. El indicador LED de estado parpadea:

  • Tres veces cada dos segundos si el modo de señalización LED está desactivado

  • Seis veces cada dos segundos si el modo de señalización LED está activado

3

Pulse el botón de restablecimiento una vez para cambiar el modo de señalización LED. El patrón de parpadeo cambia según el nuevo modo de señalización LED.

4

Para salir del modo de ajuste, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante tres segundos.

NOTA: Si no se pulsa el botón de restablecimiento, el equipo auxiliar de señalización inalámbrico sale del modo de ajuste después de dos minutos.

Puesta en marcha

Ponga en servicio el equipo auxiliar de señalización inalámbrico mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

NOTA: El equipo auxiliar de señalización inalámbrica se puede poner en servicio con el dispositivo apagado.

Antes de proceder con el emparejamiento, asegúrese de que la puerta de enlace o el Panel Server tenga la versión de firmware más reciente disponible. Consulte la guía del usuario de la puerta de enlace pertinente.

Paso

Acción

1

Coloque el equipo auxiliar de señalización inalámbrica en modo de emparejamiento de una de las siguientes maneras:

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica no está instalado en el interruptor automático, pulse el botón de restablecimiento o el accionador.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en el dispositivo sin cubierta frontal, pulse el botón de restablecimiento.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura OF, cambie el estado del dispositivo abriendo o cerrando el dispositivo.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SD, pulse el botón push-to-trip.

NOTA: el aparato debe estar cerrado antes de pulsar el botón push-to-trip.
  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SDE, retire la cubierta frontal y pulse el botón de restablecimiento.

NOTA: El aparato debe estar cerrado antes de simular un fallo de SDE.

Resultado: el LED de estado parpadea en naranja. El equipo auxiliar de señalización inalámbrica permanece en modo de emparejamiento durante tres minutos.

2

Empareje la puerta de enlace o el Panel Server con el equipo auxiliar de señalización inalámbrico mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

Resultado: El indicador LED de estado parpadea en verde para indicar que el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está emparejado.

3

Configure el equipo auxiliar de señalización inalámbrico con el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

Cambio del canal de radiofrecuencia

Siga este procedimiento para cambiar el canal de radiofrecuencia que utiliza la puerta de enlace o el Panel Server para comunicarse:

Paso

Acción

1

Coloque el equipo auxiliar de señalización inalámbrica en modo de emparejamiento de una de las siguientes maneras:

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica no está instalado en el interruptor automático, pulse el botón de restablecimiento o el accionador.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en el dispositivo sin cubierta frontal, pulse el botón de restablecimiento.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura OF, cambie el estado del dispositivo abriendo o cerrando el dispositivo.

  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SD, pulse el botón push-to-trip.

NOTA: el aparato debe estar cerrado antes de pulsar el botón push-to-trip.
  • Si el equipo auxiliar de señalización inalámbrica está instalado en la ranura SDE, retire la cubierta frontal y pulse el botón de restablecimiento.

NOTA: El aparato debe estar cerrado antes de simular un fallo de SDE.

Resultado: El equipo auxiliar de señalización inalámbrica se activa y está listo para configurarlo durante tres minutos.

2

Cambie el canal de radiofrecuencia que usan la puerta de enlace o Panel Server para comunicarse con el equipo auxiliar de señalización inalámbrica mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o Panel Server.

Resultado: El LED de estado parpadea en verde para indicar que el equipo auxiliar de señalización inalámbrica se está comunicando con la puerta de enlace o Panel Server.

Sustitución de la batería interna

El equipo auxiliar de señalización inalámbrico envía una notificación seis meses antes de que sea necesario cambiar la batería.

Utilice una batería Murata CR2050W para sustituir la batería interna.

Siga este procedimiento para sustituir la batería interna.

Paso

Acción

1

Retire el equipo auxiliar de señalización inalámbrica de su ranura. Consulte NNZ8882801 Hoja de instrucciones del equipo auxiliar de señalización inalámbrica.

2

Utilice la herramienta de restablecimiento para retirar la tapa de la batería girándola hacia la izquierda.

3

Extraiga la batería presionando la parte superior de la misma y recicle la batería.

4

Reinicie el equipo auxiliar de señalización inalámbrica pulsando el botón de restablecimiento.

5

Inserte la batería nueva siguiendo las indicaciones del compartimento de la batería.

6

Vuelva a colocar la cubierta de la batería y gírela hacia la derecha para bloquearla.

7

Vuelva a instalar el equipo auxiliar de señalización inalámbrico en su ranura.

8

Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático.

Sustitución del equipo auxiliar de señalización inalámbrico

Siga este procedimiento para desemparejar el equipo auxiliar de señalización inalámbrico y eliminarlo en el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server antes de sustituir el equipo auxiliar de señalización inalámbrico.

Paso

Acción

1

Retire el equipo auxiliar de señalización inalámbrica de su ranura. Consulte NNZ8882801 Hoja de instrucciones del equipo auxiliar de señalización inalámbrica.

2

Desempareje el equipo auxiliar de señalización inalámbrica pulsando el botón de restablecimiento durante al menos tres segundos y soltándolo, o utilizando el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de la puerta de enlace o el Panel Server.

3

Instale el nuevo equipo auxiliar de señalización inalámbrico en su ranura.

4

Empareje el equipo auxiliar de señalización inalámbrico siguiendo el procedimiento de Puesta en servicio.

5

Vuelva a colocar la cubierta delantera del interruptor automático.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.