DOCA0186ES-02

Apertura, cierre y rearme del interruptor automático

Abrir y cerrar en modo local

  • Para cerrar el interruptor automático, gire el mando rotativo en el sentido de las agujas del reloj desde la posición O (OFF) a la posición I (ON).

  • Para abrir el interruptor automático, gire el mando rotativo en sentido contrario al de las agujas del reloj desde la posición I (ON) a la posición O (OFF).

Rearme después del disparo por defecto eléctrico

El interruptor automático se ha disparado por un defecto eléctrico, por lo que el mando rotativo se ha movido de la posición I (ON) a la posición Trip.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El disparo de un interruptor automático no elimina la causa del defecto detectado en la instalación eléctrica aguas abajo.

Para rearmar después del disparo por defecto eléctrico:

Paso

Acción

Posición

1

Aísle la alimentación antes de verificar los equipos eléctricos situados aguas abajo.

Trip

2

Busque la causa del fallo detectado.

Trip

3

Verifique y, cuando sea necesario, repare los equipos situados aguas abajo.

Trip

4

Inspeccione el equipo en caso de disparo por cortocircuito.

Trip

5

Rearme el interruptor automático girando el mando rotativo en sentido contrario al de las agujas del reloj desde la posición Trip a la posición O (OFF).

O (OFF)

6

Cierre el interruptor automático girando el mando rotativo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición I (ON).

I (ON)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.