Acerca de este libro
Alcance del documento
El objetivo de esta guía es proporcionar a los usuarios, los instaladores y el personal de mantenimiento la información técnica necesaria para usar los interruptores en carga y los interruptores automáticos de corriente continua (CC) ComPacT NSX de acuerdo con las normas IEC/EN.
Campo de aplicación
Este documento se aplica a la gama de disyuntores e interruptores automáticos ComPacT NSX DC.
Las características de los productos descritos en este documento tienen como objetivo coincidir con las características disponibles en www.se.com. Como parte de nuestra estrategia corporativa de mejora constante, podemos revisar el contenido con el tiempo con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si ve una diferencia entre las características de este documento y las características que aparecen en www.se.com, tenga en cuenta que www.se.com contiene la información más reciente.
Información en línea
La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/ww/en/download.
Documentos relacionados
|
Título de la documentación |
Número de referencia |
|---|---|
| Catálogo ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV | LVPED221002EN |
| ComPacT NSX - Guía de comunicación Modbus |
|
|
Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor de circuito IEC - Guía del usuario |
|
| ULP (norma IEC) - Guía del usuario |
|
|
MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de Ciberseguridad |
|
|
Interruptor automático ComPacT NSX100-160 AC/DC 1P - Hoja de instrucciones |
NNZ4767307 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX100-160 AC/DC 2P - Hoja de instrucciones |
NNZ4767407 |
|
ComPacT NSX100-250 DC Interruptores automáticos y disyuntores 3P/4P - Hoja de instrucciones |
NNZ4767107 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX80-200 DC PV 4P - Hoja de instrucciones |
NNZ4767507 |
|
Disyuntor ComPacT NSX100-200 NA DC PV 4P - Hoja de instrucciones |
NNZ4767707 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX100-250 DC EP 4P y disyuntor - Hoja de instrucciones |
NNZ3566107 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX400-630 DC 3P/4P y disyuntor - Hoja de instrucciones |
NNZ4767207 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX250-500 DC PV 4P - Hoja de instrucciones |
NNZ4766607 |
|
Disyuntor ComPacT NSX400-500 NA DC PV 4P - Hoja de instrucciones |
NNZ4767607 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX250–500 DC EP 4P y disyuntor - Hoja de instrucciones |
NNZ3566207 |
|
Interruptor automático ComPacT NSX630-1200 DC 2P - Hoja de instrucciones |
NNZ4764607 |
Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web (www.se.com/ww/en/download/).
Información sobre terminología no inclusiva o insensible
Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.
Marcas comerciales
QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.