DOCA0186ES-02

Pruebas de un interruptor automático con mando rotativo prolongado

Procedimiento Push-to-Trip

ATENCIÓN
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de los dispositivos sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Cuando pruebe el mecanismo de disparo, adopte precauciones contra:

  • Interrupciones del funcionamiento

  • Activación de alarmas inapropiadas

  • Provocación de acciones no deseadas

Por ejemplo, el disparo del interruptor automático con el botón push-to-trip puede generar señalizaciones de fallos o acciones correctivas inapropiadas (como cambiar a una fuente de alimentación alternativa).

El interruptor automático con mando rotativo prolongado lateral no tiene botón push-to-trip en la puerta. Para comprobar el mecanismo de disparo, es necesario abrir la puerta primero.

Siga estos pasos para probar el mecanismo de disparo:

Paso

Acción

Posición

1

Sitúe el interruptor eléctrico en la posición O (OFF) de apertura. Abra la puerta.

O (OFF)

2

Utilice una de las siguientes herramientas para girar el interruptor automático desde la posición O (OFF) a la posición I (ON):

  • Una maneta para maniobrar el eje con la puerta abierta (LV426937).

  • Una llave fija, teniendo cuidado de no dañar el eje de prolongación o su tratamiento de superficie. El eje de prolongación es un eje de sección cuadrada sólido de 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 in).

El interruptor automático está preparado para la prueba.

I (ON)

3

Pulse el botón push-to-trip. El interruptor automático se dispara.

Trip

4

Utilice una herramienta específica (consulte el paso 2) para girar el eje de extensión hacia la izquierda y cambiar el interruptor automático de la posición Trip a la posición O (OFF). El interruptor automático está en posición abierta.

O (OFF)

5

Cierre la puerta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.