Medición de energía (MicroLogic E)
Presentación
La unidad de control MicroLogic E calcula los diferentes tipos de energía usando medidores de energía y proporciona los valores de:
-
La energía activa Ep, la energía activa suministrada EpOut y la energía activa consumida EpIn
-
La energía reactiva Eq, la energía reactiva suministrada EqOut y la energía reactiva consumida EqIn
-
La energía aparente Es
Los valores de energía se indican en consumo horario. Los valores se actualizan una vez por segundo. Los valores se almacenan cada hora en la memoria no volátil.
Principio del cálculo de las energías
Por definición
-
La energía es la integración de la potencia instantánea durante un periodo T:
-
El valor de la potencia activa instantánea P y la potencia reactiva Q puede ser positivo (potencia consumida) o negativo (potencia suministrada) según el cuadrante de funcionamiento.
-
El valor de la potencia aparente S siempre se cuenta positivamente.
Contadores de energía parcial
Un contador de energía parcial recibida y otro de energía parcial consumida calculan la energía acumulada para cada tipo de energía, ya sea activa o reactiva, con incrementos a cada segundo:
-
La contribución de la potencia instantánea consumida para el contador de energía consumida
-
La contribución como valor absoluto de la potencia suministrada para el medidor de energía suministrada (la potencia suministrada siempre se cuenta negativamente)
El cálculo se inicia por la última acción de restablecimiento.
Contadores
A partir de los medidores de energía parcial y para cada tipo de energía, ya sea activa o reactiva, un medidor de energía proporciona una de las siguientes medidas cada segundo:
-
La energía absoluta, mediante la suma de la energía consumida y la suministrada. El modo de acumulación de energía es absoluto.
-
La energía con signo, mediante la distinción entre energía consumida y suministrada. El modo de acumulación de energía es con signo.
La energía aparente Es siempre se cuenta positivamente.
Selección del cálculo de energía
La información que se busca es la que determina el cálculo que se seleccionará:
-
El valor absoluto de la energía que ha cruzado los polos de un interruptor automático o los cables de un equipo eléctrico es relevante de cara al mantenimiento de la instalación.
-
Los valores con signo de la energía suministrada y consumida son necesarios para calcular el coste económico de un equipo.
De forma predeterminada se configura el modo de acumulación de energía absoluta.
El ajuste se puede modificar:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Restablecimiento de contadores
Restablezca los contadores empleando:
-
La red de comunicación (protegido con contraseña)
-
La pantalla FDM121
-
Una entrada del módulo IO
Existen dos contadores adicionales de acumulación de energía activa (EpIn y EpOut) que no se pueden restablecer.