DOCA0141ES-03

Comunicación del interruptor automático

Presentación

Los interruptores automáticos ComPact NSX con unidades de control MicroLogic 5, 6 y7 pueden integrarse en una red de comunicaciones con el protocolo Modbus. Utilice los datos transmitidos por la red de comunicación para supervisar y controlar una instalación.

La comunicación Modbus ofrece las siguientes posibilidades:

  • Lectura a distancia:

    • El estado del interruptor automático

    • Mediciones

    • Información de ayuda para la utilización

  • Controlar a distancia el interruptor automático

Para obtener más información sobre la red de comunicación Modbus, consulte DOCA0091EN ComPact NSX - Comunicación Modbus .

Lectura a distancia de los estados del interruptor automático

La lectura a distancia de los estados del interruptor automático está disponible para todos los interruptores automáticos ComPact NSX equipados con un BSCM. La siguiente información se proporciona mediante la red de comunicación:

  • Posición abierto/cerrado (OF)

  • Indicador de disparo (SD)

  • Señalización de defecto eléctrico (SDE)

Para obtener más información, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Lectura a distancia de las medidas

Acceda a la lectura de las medidas con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.

Para obtener más información sobre las medidas, consulte la función de medida.

Lectura a distancia de la información de ayuda para la utilización

Acceda a la lectura de ayuda para la utilización con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7. Se proporciona la siguiente información de ayuda para la utilización:

Control a distancia del interruptor automático

Se puede acceder al control a distancia del interruptor automático mediante cualquier interruptor automático con una unidad de control MicroLogic, un BSCM y un mando eléctrico comunicante. Los siguientes controles se proporcionan mediante la red de comunicación:

  • Apertura del interruptor automático

  • Cierre del interruptor automático

  • Rearme del interruptor automático

Para obtener más información, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.