DOCA0141ES-03

Alarmas en eventos de disparo, fallo y mantenimiento

Presentación

Las alarmas en eventos de disparo, fallo y mantenimiento siempre están activas. Son accesibles:

  • Mediante la red de comunicación

  • En la pantalla de FDM121

Es posible asignar ciertas alarmas a una salida de módulo SDx mediante el software EcoStruxure Power Commission.

Parametrización de las alarmas

Las funciones de las alarmas en eventos de disparo y fallo ya están definidas y no se pueden modificar.

Las funciones de las dos alarmas de mantenimiento (umbral de contador de maniobras OF y umbral de contador de comando de cierre) se pueden modificar:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Nivel de prioridad de las alarmas

Asigne a cada alarma un nivel de prioridad:

  • Prioridad alta

  • Prioridad media

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?