Precisión de las medidas
Presentación
Las unidades de control MicroLogic proporcionan mediciones disponibles:
-
Mediante la red de comunicación
-
En la pantalla FDM121 en el menú o .
Se puede acceder a las mediciones indicadas en la siguiente lista en la pantalla de la unidad de control MicroLogic.
En las siguientes tablas se indican las medidas disponibles y para cada medida:
-
Unidad
-
Rango de medición
-
Precisión
-
Rango de precisión
Precisión de las medidas
Las unidades de control cumplen los requisitos de la norma IEC/EN 61557-12 de acuerdo con:
-
Clase 1, para la medida de las corrientes
-
Clase 2, para la medida de las energías
Se define la precisión de cada medida para:
-
Para una unidad de control MicroLogic alimentada en condiciones normales
-
Una temperatura de 23 °C +/- 2 °C (73 °F +/- 3 °F).
Si la medida se efectúa a otra temperatura, en el rango de temperatura de ‑25 °C a +70 °C (de ‑13 °F a +158 °F), el coeficiente de desclasificación de la precisión en temperatura es de 0,05 % por grado.
El rango de precisión es la parte del rango de medida para la que se obtiene la precisión definida; la definición de este rango puede estar vinculada con las características de carga del interruptor automático.