DOCA0141ES-03

ComPact NSX400-630: protección de la distribución

MicroLogic Unidades de control 5.3 y 6.3 A o E y 7.3 E

MicroLogic 5.3 y 6.3 A o E y 7.3 E: 400 A

Disparo reflejo

MicroLogic 5.3 y 6.3 A o E y 7.3 E: 630 A

Disparo reflejo

MicroLogic 6.3 A o E (protección de defecto a tierra)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?