MicroLogic Medidas en tiempo real E
Valores instantáneos
Unidades de control MicroLogic A (amperímetro) y E (energía):
-
Miden en tiempo real y en valor eficaz:
-
La corriente instantánea para cada fase y el neutro (si está presente)
-
Corriente de defecto a tierra (MicroLogic 6)
-
Corriente diferencial (residual) (MicroLogic 7)
-
-
Calculan en tiempo real la corriente de fase media.
-
Determinan los valores máximos y mínimos de esas magnitudes eléctricas (corrientes de fase, neutro, tierra y residual)
Unidades de control MicroLogic E (energía):
-
Miden en tiempo real y en valor eficaz las tensiones instantáneas fase/fase y fase/neutro (si existen).
-
Calculan en tiempo real las magnitudes eléctricas asociadas a partir de los valores eficaces de las corrientes y de las tensiones:
-
La tensión media fase/fase y la tensión media fase/neutro (si está presente)
-
Los desequilibrios de corriente
-
Los desequilibrios de tensión fase/fase y fase/neutro (si está presente)
-
Indicadores de calidad: frecuencia, THD(I) y THD(V) y medición de factor de potencia FP y cos ϕ
-
-
Muestran indicadores de funcionamiento: cuadrantes, rotación de fase y tipo de carga.
-
Determinan los valores máximos y mínimos de esas magnitudes eléctricas.
El método de muestreo utiliza los valores de las corrientes armónicas y las tensiones hasta el decimoquinto orden. El periodo de muestreo es de 512 microsegundos.
Los valores de las magnitudes eléctricas, medidas o calculadas en tiempo real, se actualizan cada segundo.
Medida de la corriente del neutro
Las unidades de control tetrapolares o tripolares MicroLogic con la opción ENCT miden la corriente del neutro:
-
Para una unidad de control de 3 polos, la corriente del neutro se mide añadiendo un transformador de corriente especial en el conductor del neutro para obtener información sobre el transformador; consulte LVPED217032EN Catálogo ComPact NSX & NSXm.
-
En el caso de una unidad de control tetrapolar, la medida de la corriente del neutro es sistemática.
La medición de la corriente del neutro se realiza de manera idéntica a la de las corrientes de fase.
Medida de la corriente de defecto a tierra
La corriente de defecto a tierra se calcula mediante las corrientes de fase, según la configuración del interruptor automático, como se muestra en las tres primeras líneas de la tabla siguiente. La corriente de defecto a tierra se mide directamente con un transformador de corriente situado en la conexión SGR del transformador a tierra.
Configuración del interruptor automático |
Corriente Ig de defecto a tierra |
---|---|
3P |
Ig = I1 + I2 + I3 |
4P |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN |
3P + ENCT |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT) |
3P o 4P + SGR |
Ig = ISGR |
Medida de corriente diferencial (MicroLogic 7)
La corriente de fuga a tierra se mide mediante un sensor incorporado que engloba las tres fases o las tres fases y el neutro.
Medida de las tensiones fase/neutro
Las unidades de control tetrapolares o tripolares MicroLogic con la opción ENVT (MicroLogic 5 y 6) miden las tensiones fase/neutro (o línea/neutro) V1N, V2N y V3N:
-
En el caso de una unidad de control tripolar, es necesario:
-
Conectar el cable de la opción ENVT en el conductor neutro.
-
Declare la opción ENVT con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña) o enviando un comando de ajuste mediante la red de comunicación (protegido con contraseña).
NOTA: La opción ENVT no se puede configurar en una unidad de control MicroLogic 7. -
-
En el caso de las unidades de control tetrapolares, la medida de las tensiones fase/neutro es sistemática.
La medición de las tensiones fase/neutro es idéntica a la de las tensiones fase/fase.
Cálculo de la corriente media y de la tensión media
Las unidades de control MicroLogic calculan:
-
La corriente media Iavg, media aritmética de las 3 corrientes de fase:
-
Las tensiones medias:
Medida de los desequilibrios de fase de corriente y de tensión
Las unidades de control MicroLogic calculan el desequilibrio de corriente para cada fase (3 valores).
El desequilibrio de corriente es un porcentaje de la corriente media:
Las unidades de control MicroLogic calculan:
-
los desequilibrios en tensión fase/fase para cada fase (3 valores)
-
los desequilibrios en tensión fase/neutro (si está presente) para cada fase (3 valores)
El desequilibrio de tensión se expresa en forma de porcentaje en relación con el valor medio de la magnitud eléctrica (Vmed):
Valores máximos/mínimos
Las unidades de control MicroLogic A y E determinan en tiempo real el valor máximo (MÁX) y mínimo (MÍN) alcanzado por las cantidades eléctricas designadas para el periodo actual.
La unidad de control MicroLogic A (amperímetro) determina en tiempo real:
-
El valor máximo (MAX) y mínimo (MIN) de la corriente por fase que se haya alcanzado en el periodo en curso.
-
Los valores máximos (MAXMAX) de todas las corrientes de fase y los valores mínimos (MINMIN) de todas las corrientes de fase.
La unidad de control MicroLogic E (energía) determina en tiempo real el valor máximo (MÁX) y mínimo (MÍN) alcanzado por las siguientes magnitudes eléctricas organizadas en grupos para el periodo actual:
-
Corriente: corrientes de fase, neutro y residual; corrientes medias; y desequilibrios de corriente
-
Tensión: tensiones fase/fase y fase/neutro, tensiones medias y desequilibrios de tensión
-
Potencia: potencia total y potencia para cada fase (activa, reactiva, aparente y de distorsión)
-
Distorsión armónica total: distorsión armónica total THD en corriente y en tensión
-
Frecuencia
-
Los valores máximos (MAXMAX) de todas las corrientes de fase y los valores mínimos (MINMIN) de todas las corrientes de fase.
El periodo en curso de un grupo comienza con el último restablecimiento de uno de los valores máximos del grupo (consulte la siguiente información).
Restablecimiento de los valores máximos/mínimos
Restablezca los valores máximos y mínimos de un grupo:
-
Mediante el envío de un comando de restablecimiento a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
-
En la pantalla (protegido con contraseña) de FDM121
Restablezca los valores máximos y mínimos de un grupo con el teclado, mediante el menú de los siguientes grupos:
-
Corrientes
-
Tensiones
-
Potencias
Sólo se muestran los valores máximos, pero se efectúa la puesta a cero para los valores máximos y mínimos.