DOCA0141ES-03

MicroLogic A - Medidas en tiempo real

Medida de las corrientes

Medición

Unidad

Rango de medición

Precisión

Intervalo de precisión

  • Medidas de corriente de fase I1, I2, I3 y neutro IN (1)

  • Valores máximos de las corrientes de las fases I1 MAX, I2 MAX, I3 MAX y del neutro IN MAX (1)

  • Valor máximo (MAXMAX) de todas las corrientes de fase

  • Valores mínimos de las corrientes de las fases I1 MIN, I2 MIN, I3 MIN y del neutro IN MIN (1)

  • Valor mínimo (MINMIN) de todas las corrientes de fase

  • Medidas de la corriente media Imed

  • Valor máximo de la corriente media Imed MÁX

  • Valor mínimo de la corriente media Imed MÍN

A

0-20 In

+/–1 %

0,2-1,2 In

MicroLogic 6

  • Medida de la corriente de defecto a tierra

  • Valor máximo/mínimo de la corriente de defecto de tierra

% Ig

0-600%

(1) IN con unidad de control tetrapolar o tripolar con opción ENCT

       
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?