Funcionamiento de las salidas de los módulos SDx y SDTAM asignados a alarmas
Presentación
Las dos salidas del módulo SDx pueden asignarse a dos alarmas utilizando el software EcoStruxure Power Commission. Estas se activan (o desactivan) cuando aparece (o finaliza) lo siguiente:
Las dos salidas del módulo SDTAM para aplicaciones de arranque motor no pueden configurarse:
-
La salida 1 está asignada a la señalización de un defecto térmico del motor.
-
La salida 2 permite la apertura de un contactor.
Para obtener más información sobre los módulos SDx y SDTAM, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Asignación de las salidas del módulo SDx
Todas las alarmas de un evento de disparo, fallo y mantenimiento, así como todas las alarmas asociadas a una medida, pueden asignarse a una salida de un módulo SDx.
La configuración de fábrica para la asignación de salida del módulo SDx depende del tipo de unidad de control MicroLogic instalada en el módulo.
Las dos salidas están asignadas por defecto de la siguiente manera:
-
MicroLogic Unidad de control 5:
-
La salida 1 es la indicación de fallo térmico (SDT).
-
La salida 2 es la prealarma de largo retardo (PAL Ir).
-
-
MicroLogic Unidad de control 6:
-
La salida 1 es la indicación de fallo térmico (SDT) para aplicaciones de distribución eléctrica.
La salida 1 tiene el valor
para aplicaciones de arranque motor. -
La salida 2 es la indicación de defecto a tierra (SDG).
-
-
MicroLogic Unidad de control 7 con protección de diferencial integrada:
-
La salida 1 es la indicación de fallo térmico (SDT).
-
La salida 2 es la indicación de diferencial (SDV).
-
Modos de funcionamiento de las salidas del módulo SDx
Ajuste el modo de funcionamiento para las salidas del módulo SDx:
-
Sin enclavamiento
-
Con enclavamiento
-
Temporizado sin enclavamiento
-
Forzado al estado cerrado
-
Forzado al estado abierto
Funcionamiento en modo sin enclavamiento
Funcionamiento en modo con enclavamiento
La posición de la salida (S) va a continuación de la transición activada de la alarma (A) asociada y queda automantenida sea cual sea el estado de la alarma.

A Alarma: verde cuando está activada, blanco cuando está desactivada
S Salida: alta posición = activada, baja posición = desactivada
1 Transición de activación de la alarma
2 Transición de desactivación de la alarma
Funcionamiento en modo temporizado sin enclavamiento
La salida (S) va a continuación de la transición de activación de la alarma (A) asociada. La salida regresa a la posición desactivada después de una temporización sea cual sea el estado de la alarma.

A Alarma: verde cuando está activada, blanco cuando está desactivada
S Salida: alta posición = activada, baja posición = desactivada
1 Transición de activación de la alarma
2 Transición de desactivación de la alarma
El rango de ajuste para el retardo de tiempo es de 1-360 s. El ajuste predeterminado del retardo de tiempo es de 5 s. Configure el retardo de tiempo usando el software EcoStruxure Power Commission.
Funcionamiento en modo forzado al estado abierto o cerrado
En modo forzado al estado abierto, la salida se mantiene en posición desactivada sea cual sea el estado de la alarma asociada.
En modo forzado al estado cerrado, la salida se mantiene en posición activada sea cual sea el estado de la alarma asociada.
Confirmación del modo con enclavamiento
Particularidades del modo con enclavamiento
Si la solicitud de confirmación se realiza mientras la alarma está todavía activa:
-
La confirmación de la posición activada de la salida no tiene ningún efecto.
-
Se puede realizar la navegación con el teclado.
-
La pantalla de espera regresa al mensaje
.
Si las dos alarmas asociadas con las dos salidas en el modo con enclavamiento están activas:
-
El mensaje de la primera alarma
(u ) se muestra en pantalla hasta la confirmación de la alarma (la posición activada de la salida se confirma después de la desactivación de la alarma). -
Después de la confirmación de la primera alarma, la pantalla muestra el mensaje de la segunda alarma
(u ) hasta que se confirme la segunda alarma. -
Después de ambas confirmaciones, vuelve a aparecer la pantalla de espera.
Asignación de las salidas del módulo SDTAM
La salida 1 (SD2/OUT1), que suele estar abierta, está asignada a la señalización de un defecto térmico del motor.
La salida 2 (SD4/OUT2), que suele estar cerrada, permite la apertura del contactor.
Estas salidas se activan 400 ms antes del disparo del interruptor automático en caso de:
-
Protección de largo retardo
-
La protección contra desequilibrio de fases
-
Protección contra atasco del motor (MicroLogic 6 E-M)
-
Protección contra carga baja (MicroLogic 6 E-M)