DOCA0141ES-03

Descripción de la unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada

Presentación

La unidad de control electrónica MicroLogic Vigi 7 está disponible en dos versiones para la detección de diferencial:

  • La versión de disparo se dispara cuando se detecta el diferencial.

  • La versión de alarma mide la corriente de diferencial e indica un fallo de diferencial en la pantalla.

Si el contacto de señalización SDx está presente, señala un fallo por diferencial a distancia.

Parte delantera de la unidad de control

Utilice la pantalla y el teclado de la unidad de control para ajustar sus opciones y comprobar las mediciones del sistema. Consulte los principios de desplazamiento para obtener más información.

Parte frontal de una unidad de control MicroLogic Vigi 7 (versión de disparo):

A Indicadores LED de señalización

B Reguladores de ajuste para preajustar las funciones de protección, microinterruptor para bloquear el ajuste de protección, y botón de prueba para probar la protección diferencial

C Pantalla LCD

D Teclado de desplazamiento

E Puerto de prueba

F Conmutador dieléctrico

Indicadores LED de señalización

Los LED de señalización muestran el estado de funcionamiento en que se encuentra la unidad de control.

A El indicador LED Ready (Preparado) (verde) parpadea lentamente cuando las funciones de protección estándar de la unidad de control electrónica están operativas.

B El LED de prealarma de sobrecarga (naranja) se enciende cuando la carga supera el 90 % del ajuste Ir.

C El LED de alarma de sobrecarga (rojo) se enciende cuando la carga supera el 105 % del ajuste Ir.

Reguladores, microinterruptor y botón de prueba

La parte frontal de la unidad de control incluye dos reguladores de ajuste para preajustar las funciones de protección; un microinterruptor para bloquear/desbloquear los ajustes de protección; y un botón de prueba para probar la protección diferencial.

A Regulador de ajuste del disparo de la protección de largo retardo (Ir)

B Regulador de ajuste del disparo de la protección diferencial (IΔn)

C Botón de prueba para comprobar la protección diferencial

D Microinterruptor para bloquear/desbloquear los ajustes de protección

Pantalla LCD

La pantalla LCD presenta la información necesaria para el uso de la unidad de control. La lista de funciones de protección varía en función del tipo de unidad de control MicroLogic.

Elemento

Descripción

A

5 pictogramas:

: Medición : Lectura : Protección : Ajuste : Bloqueo

La combinación de pictogramas define el modo.

B

La flecha hacia arriba apunta a la función de protección en proceso de ajuste

C

Lista de funciones de protección de la unidad de control MicroLogic Vigi 7:

D

Valor de la magnitud medida

E

Unidad de la magnitud medida

F

Flechas de navegación

G

Las flechas hacia abajo apuntan a las fases seleccionadas, al neutro o a la tierra

H

Fases (1/A, 2/B, 3/C), neutro (N) y tierra

Retroiluminación de la pantalla LCD

Cuando la unidad de control MicroLogic se alimenta con una fuente de alimentación externa de 24 V CC, la pantalla de la unidad de control presenta una retroiluminación blanca que es:

  • De intensidad débil y permanente

  • De intensidad alta durante 1 minuto, después de pulsar una de las teclas del teclado

La retroiluminación del visualizador:

  • Se desactiva en caso de un aumento de temperatura por encima de los 65 °C (149 °F).

  • Se reactiva cuando la temperatura vuelve a bajar de los 60 °C (140 °F).

Las unidades de control que reciben alimentación de la batería de bolsillo no presentan retroiluminación de la pantalla.

Teclado de desplazamiento

Utilice las 5 teclas del teclado para desplazarse por la pantalla.

Tecla

Descripción

Selección del modo

Navegación mediante desplazamiento

Navegación hacia atrás (medición) o - (ajuste de las funciones de protección)

Navegación hacia delante (medición) o + (ajuste de las funciones de protección)

Confirmación

Puerto de prueba

Las unidades de control MicroLogic presentan un puerto de prueba específico para las acciones de mantenimiento.

Utilice el puerto de prueba para:

  • Conectar una batería de bolsillo para la comprobación local de la unidad de control MicroLogic

  • Conectar la interfaz de servicio para realizar pruebas, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware MicroLogic o realizar diagnósticos de instalación con el software EcoStruxure Power Commission

  • Conecte la interfaz de mantenimiento USB:

    • Para diagnóstico de instalación o prueba de arranque con la interfaz de mantenimiento USB independiente

    • Para realizar diagnósticos de prueba e instalación, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware MicroLogic con la interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC

Para obtener más información, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Conmutador dieléctrico

El conmutador dieléctrico desconecta la fuente de alimentación de la unidad de control de las fases. Se utiliza cuando se realizan una prueba dieléctrica del panel.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el conmutador dieléctrico, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?