DOCA0141ES-03

Alarmas asociadas a las medidas

Presentación

Las unidades de control MicroLogic5, 6 y 7 supervisan las mediciones utilizando:

  • Una o dos prealarmas (según el tipo de unidad de control) asignadas a:

    • Protección de largo retardo (PAL Ir) para la unidad de control MicroLogic 5

    • Protección de largo retardo (PAL Ir) y protección de defecto a tierra (PAL Ig) para la unidad de control MicroLogic6

    • Protección de largo retardo (PAL Ir) y protección de diferencial (PAL IΔn) para la unidad de control MicroLogic7

    Por defecto, esas alarmas están activas.

  • Diez alarmas definidas por el usuario según sea necesario. El usuario asigna cada una de estas alarmas a una medida.

    Por defecto, estas alarmas no están activas.

Se puede acceder a todas las alarmas asociadas a medidas:

  • Mediante la red de comunicación

  • En la pantalla de FDM121

Las alarmas asociadas a las mediciones se pueden asignar a una salida de módulo SDx mediante el software EcoStruxure Power Commission.

Configuración de alarmas

Seleccione las alarmas definidas por el usuario y establezca sus funciones con el software EcoStruxure Power Commission.

La parametrización de las alarmas consiste en:

  • Elegir el nivel de prioridad de las alarmas

  • Elegir los umbrales de activación de las alarmas y las temporizaciones

Las tablas de descripción de las alarmas indican para cada alarma:

  • El rango de ajuste (umbrales y temporizaciones)

  • Los valores de ajuste por defecto

Nivel de prioridad de las alarmas

A cada alarma se le asigna un nivel de prioridad:

  • Prioridad alta

  • Prioridad media

  • Prioridad baja

  • Ninguna prioridad

La indicación de alarma en la pantalla FDM121 depende del nivel de prioridad de la alarma.

El usuario ajusta el nivel de prioridad de cada alarma, según la urgencia de la acción necesaria.

De forma predeterminada, las alarmas tienen una prioridad media, salvo las asociadas a indicadores de funcionamiento que sean de baja prioridad.

Condiciones de activación de alarmas

Una alarma asociada a una medida se activa cuando se produce lo siguiente:

  • Los valores superan el umbral de disparo de medida en condiciones de valor excesivo.

  • Los valores caen por debajo del umbral de disparo de medida en condiciones de valor insuficiente.

  • Los valores son iguales al umbral de disparo de medida en condiciones de igualdad.

La condición de activación de la alarma se puede preestablecer mediante el software EcoStruxure Power Commission.

Condición de valor excesivo

La activación de la alarma ante una condición de valor excesivo viene determinada por dos umbrales y dos temporizaciones.

En la siguiente figura se muestra la activación de una alarma en una condición de valor excesivo.

SA Umbral de disparo

TA Temporización de disparo

SD Umbral de desactivación

TD Temporización de desactivación

1 Alarma: zona de disparo (en verde)

Condición de valor insuficiente

La activación de la alarma ante una condición de valor insuficiente viene determinada por dos umbrales y dos temporizaciones.

En la siguiente figura se muestra la activación de una alarma en una condición de valor insuficiente.

SA Umbral de disparo

TA Temporización de disparo

SD Umbral de desactivación

TD Temporización de desactivación

1 Alarma: zona de disparo (en verde)

Condición de igualdad

La alarma se activa cuando la cantidad supervisada asociada es igual al umbral de disparo.

La alarma se desactiva cuando la cantidad supervisada asociada es distinta del umbral de disparo.

La activación de la alarma viene determinada por los umbrales de disparo/desactivación.

En la figura siguiente se muestra la activación de una alarma en una condición de igualdad (supervisión de cuadrante 4)

SA Umbral de disparo

SD Umbrales de desactivación

1 Alarma de cuadrante 4: zona de disparo (en verde)

Gestión de temporizaciones (condiciones de valor excesivo o insuficiente)

La gestión de las temporizaciones de las alarmas está garantizada por dos contadores que están normalmente a 0.

Para el umbral de disparo, el contador de temporización:

  • Se incrementa cuando se cumple la condición de activación.

  • Se reduce si la condición de activación ya no se cumple (antes del final de la temporización de disparo).

    Si se alcanza la condición de desactivación, el contador de temporización de disparo se restablece y el contador de temporización de desactivación se incrementa.

Para el umbral de desactivación, se utiliza el mismo principio.

Ejemplo: Gestión del retardo de tiempo en una alarma de sobretensión (código 79)

1 Evolución de la tensión

2 Contador del retardo de tiempo del disparo a 5 s

3 Contador del retardo de tiempo de la desactivación a 2 s

4 Alarma de sobretensión: zona de disparo (en verde)

El contador de retardo de tiempo del disparo de la alarma se activa cuando la tensión supera el umbral de 500 V. Aumenta o disminuye según el valor de la tensión en relación con el umbral.

El contador de retardo de tiempo de la desactivación de la alarma se activa cuando la tensión cae por debajo del umbral de 420 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?