Cálculo de los valores de Demand (MicroLogic E)
Presentación
La unidad de control MicroLogic E calcula:
-
Los valores demand de las corrientes de fase, de neutro y residual
-
Los valores de demanda de las potencias activa, reactiva y aparente
Cada valor de demanda máxima (pico) se almacena en la memoria.
The demand values update according to the type of window.
Definición
El valor de demanda de una cantidad es un valor medio calculado durante un intervalo definido.
El valor de demanda de una cantidad puede denominarse:
-
Valor medio/promedio (durante un intervalo)
-
Demand
-
Valor de demanda (en un intervalo)
Modelos de valor de demanda
El valor de demanda de una cantidad durante un intervalo definido (ventana de medida) se calcula según dos modelos distintos:
-
Valor de demanda aritmético para las potencias
-
Valor de demanda cuadrático (imagen térmica) para las corrientes
Ventana de medida
El intervalo de tiempo T especificado se elige según tres tipos de ventanas de medida:
-
Ventana fija
-
Ventana deslizante
-
Ventana sincronizada
Ventana de medida fija
De forma predeterminada, la duración de la ventana de medida fija es de 15 minutos.
Al final de cada ventana de medida fija:
-
Se efectúa y actualiza el cálculo del valor de demanda en la ventana de medida.
-
El cálculo de un nuevo valor de demanda se inicializa en una ventana de medida nueva.
Ventana de medida deslizante
De forma predeterminada, la duración de la ventana de medida deslizante es de 15 minutos.
Al final de la primera ventana de medida deslizante y después cada minuto:
-
Se efectúa y actualiza el cálculo del valor de demanda en la ventana de medida.
-
El cálculo de un nuevo valor de demanda se inicializa en una ventana de medida nueva:
-
Eliminando la contribución del primer minuto de la ventana de medida precedente
-
Añadiendo la contribución del minuto en curso
-
Ventana de medida sincronizada
La sincronización se realiza mediante la red de comunicación.
Cuando se recibe el impulso de sincronización:
-
Se recalcula el valor de demanda durante la ventana de medición sincronizada.
-
Se calcula un nuevo valor de demanda.
Valor de demanda cuadrático (imagen térmica)
El modelo del valor de demanda cuadrático representa el calentamiento del conductor (imagen térmica).
El calentamiento del motor creado por la corriente I(t) durante el intervalo de tiempo T es idéntico al calentamiento creado por una corriente constante Ith durante el mismo intervalo. Ith representa el efecto térmico de la corriente I(t) durante el intervalo T. Si el periodo T es infinito, la corriente Ith representa la imagen térmica de la corriente.
El valor de demanda según el modelo térmico se calcula en una ventana de medida deslizante.
Valor de demanda aritmético
El modelo del valor de demanda aritmético es representativo del consumo eléctrico y del coste asociado.
El valor de demanda según el modelo aritmético puede realizarse en todos los tipos de ventanas de medida.
Valor de demanda máxima
La unidad de control MicroLogic E indica el valor máximo (pico) alcanzado durante un periodo definido para:
-
Los valores demand de las corrientes de fase, de neutro y residual
-
Los valores demand de las potencias activa, aparente y reactiva
Los valores de demanda se organizan en dos grupos:
-
Valores de demanda en corriente
-
Valores de demanda en potencia
Restablecimiento de valores de demanda pico
Restablezca los picos en un grupo:
-
Mediante el envío de un comando de restablecimiento a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
-
En la pantalla de FDM121